This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何在上传 OAD 映像后检查存储器消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370706/lp-em-cc2340r5-how-to-check-memory-consumption-after-uploading-the-oad-image

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

我们想知道在上传 MCUBoot、基本持久映像和基本 BLE OAD 映像之后 CC2340R5 EVB 闪存的总存储器消耗和剩余存储器。 我们应该如何检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在映射文件中找到不同部分的长度(.map)、如下所示(仅用于说明目的)

     有关 OAD 的更多详细信息、请参阅用户指南的片上 OAD 的闪存布局部分。

    有关闪存存储器的一般信息、您还可以查看 用户指南的闪存部分。

    我希望这将有所帮助、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    实际上、我想知道在上传所有三个映像后闪存的总内存消耗。 .map 文件或 Memory Allocation 窗口提供每个图像的单独数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明您的用例以便我为您提供更好的帮助?

    此外、我要指出、在片上 OAD 项目的映射文件中、您可以找到有关 MCUboot 时隙长度和持久应用时隙长度的信息。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉这么晚才回复。

    我想知道上传所有片上 OAD 映像后会消耗多少存储器、以及还剩多少闪存用于添加用户应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户应用程序剩余的闪存大小是映射文件中 APP_SLOT 的长度、在开箱即用示例中、剩余的闪存为0x49F00字节、用于添加用户应用程序。

    此致、
    Tanguy