This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:1.这两个开发板彼此非常靠近、相距仅10cm、但控制台中显示的距离数据约为1米

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1376426/cc2340r5-1-the-two-development-boards-are-placed-very-close-to-each-other-only-about-10cm-apart-but-the-distance-data-displayed-in-the-console-is-about-1-meter

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

关于 CS (近距离通信)测试、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的技术。

    您被授予访问权限的资源受 NDA 保护、不应在公共论坛上讨论。 因此、我编辑了您的消息。

    如需支持申请、请直接联系您当地的 TI 支持团队。

    感谢您的理解、

    此致、