工具与软件:
尊敬的专家:
我使用的是 CC2640R2简单的外设示例。 当我配置如下面所示的 PASSKEY 配置时、
uint8_t 配对模式= GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIALIZE;
uint8_t MITM = true;
uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
uint8_t 绑定= true;
uint8_t replaceBonds = true;
GAPB452.PAMR Mgr_Set (GAPBOND_PAIRING_MODE、sizeof (uint8_t)、&pairMode);
GAPB454.R Mgr_Set 451eter (GAPBOND_MITM_PROTECTION、sizeof (uint8_t)、&MITM);
GAPB454.R Mgr_Set 451eter (GAPBOND_IO_CAPABILITY、sizeof (uint8_t)、&ioCap);
GAPB454.R Mgr_Set assieter (GAPBOND_Bonding_enabled、sizeof (uint8_t)、&bonding);
GAPB454.R Mgr_Set (GAPBOND_LRU_Bond_replacement、sizeof (uint8_t)、&replaceBonds);
如果我尝试与 iOS 移动(中央)连接,在生成密钥后,它显示不到一秒,然后消失。 并重试了多次、它不会生成。 我调试代码并发现 SimplePeripheral_passcodeCB 未出现。 SimplePeripheral_passcodeCB 未发生有任何原因? 请支持解决此问题。
此致
K