This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:具有 CAN 接口的 CC2642R-Q1运行解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550, CC2642R-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1376701/cc2642r-q1-solution-for-running-the-cc2642r-q1-with-a-can-interface

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1、TCAN4551-Q1 、TCAN4550

工具与软件:

你(们)好

在使用 CC2642R-Q1的汽车 BLE 模块中、我们考虑与 CAN 接口进行通信。

由于 CC2642R-Q1没有 CAN 接口、我们认为有必要进行转换。

为运行具有 CAN 接口的 CC2642R-Q1、贵公司推荐的解决方案是什么?

我们有一个包含 CC2642R-Q1的现有 BLE 模块、但我们想尽可能使用它。

顺便说一下、在过去类似的 E2E 中、SPI 似乎连接到 TCAN4550-Q1或 TCAN4551-Q1。
(这是最新推荐的解决方案吗?))

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1190177/cc2652r7-can-controller-functionality

[我们的 BLE 模块]

SDK: 6.30.00.84

接口:UART (SPI 已接线、但固件将该功能关闭)

应用:车载仪表

此致、