This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:德州仪器(TI) SWRA117D 2.4GHz 适合用于测试 BLE 5.2

Guru**** 2509335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1376680/cc2651r3-texas-swra117d-2-4ghz-right-using-for-testing-ble-5-2

器件型号:CC2651R3

工具与软件:

你(们)好

我希望这封电子邮件能让您满意。 我们正在开发这一原型

在此、我想寻求您的专业知识和指导、以了解如何在采用 CC2651R31T0RGZR 芯片的低功耗蓝牙5.2 (BLE)器件中使用德州 SWRA117D 2.4GHz 天线。 我们的器件目前由3.3V 电池供电、轨道宽度为0.2mm、电源轨道为0.381mm、并具有浇注接地平面。

虽然 SWRA117D 天线看起来适用于在2.4GHz 下工作的 BLE 5.2、但我们担心它的性能是由于我们器件的全封闭金属(铝)外壳没有开口。

我们非常感谢您对以下几点的评论和反馈:

  1. 天线适用性和放置位置 :对于在 PCB 上放置 SWRA117D 天线以确保在金属外壳中实现最佳性能、是否有任何具体的注意事项或建议?

  2. 信号衰减和射频屏蔽 :考虑到在金属外壳内发生显著信号衰减和射频反射的可能性,我们可以采用哪些策略来减轻这些影响? 是否建议采用电介质窗口或外部天线?

  3. 测试数据传输 :您能否就测试数据传输的最佳实践提供指导,以确保可靠的性能? 在此背景下、我们对测量信号强度、范围和数据吞吐量的方法特别感兴趣。

您在这方面的专业知识对我们非常宝贵、您可以提供的任何见解或建议都将非常有助于优化器件的性能。

感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复

您也可以通过邮件回复 rahul_y@superussystems.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejash:

    您可以正确地说、所讨论的天线是针对2.4GHz 运行设计的。 但是、在我看来、实现完全位于金属外壳内的器件可接受性能并不现实。 我对于天线放置没有任何指导、如果整个器件和天线都位于外壳内、那么这会产生任何显著的影响。 针对您的第二个问题、我计划在金属外壳的外部使用一根天线。

    回答您有关测试的第三个问题。 我们  提供了一些应用手册、例如 www.ti.com/.../swra737a.pdf、其中介绍了如何使用我们的软件来支持系统测试。 一般而言,开始的一个好地方是在 https://www.ti.com/lit/an/swra640h/swra640h.pdf 的第12节中描述的电路板启动步骤 。 一旦通过传导路径知道 RX/TX 按预期工作、就有必要开始进行射频测量。 通常、进行传导测量相对简单直接、但就射频测量而言、您可能需要使用外部实验室(除非您拥有射频室和必要的设备)。 有关信号强度、距离和数据吞吐量的问题的其余部分很复杂、因为它取决于硬件设计、并使用 PHY (适用于 BLE 1M、2M 或编码 PHY)、因为灵敏度和吞吐量之间存在反比关系。 此外、此类覆盖范围将受测试环境、发送器和接收器之间的方向、由墙壁甚至器件的固定方式引起的衰减、所选的 TX 功率等影响

    谢谢!

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您宝贵的时间和帮助。

    我写信给您、希望向您咨询我们目前的项目、该项目涉及低功耗蓝牙5.2 (BLE)器件的设计。 我们的设计采用了 Texas SWRA117D 2.4GHz 天线和 CC2651R31T0RGZR 微控制器。 鉴于这些组件在我们的应用中发挥着关键作用、我非常感谢您的评论以及任何改进建议。

    • 元件放置 :关于组件最佳放置的建议,以最大程度地减少干扰和提高性能。
    • 问题 :有关印刷电路板布线的反馈,特别是与射频组件相关的反馈。
    • 天线设计 :关于天线放置和任何可能的设计更改的建议,以提高信号强度和可靠性。
    • 常规 PCB 设计 :任何其他意见或建议,以改进 PCB 的整体设计和性能。

    e2e.ti.com/.../1263.750_5F00_DDS_5F00_ETC_5F00_B5.2_2D00_V1.0.pdfe2e.ti.com/.../2330.PCB-FILE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejash:

    我们制定了原理图和布局审核流程。 请访问 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 。 通过此过程、我们可以与我们的工程师对您的请求进行排序。

    BR、

    周杰