This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:是否有用于中央设备的 DATA_STREAM_UART_OVER_BLE 示例?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1375945/lp-em-cc2340r5-is-there-an-example-of-data_stream_uart_over_ble-used-for-central

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

您好!

CC2340R5的 DATA_STREAM_UART_OVER_BLE 官方代码非常适合将外设连接到智能手机。 但是、我有两块 Launchpad 板:一块配置为中央设备、另一块配置为外设、这两块板都需要使用 DATA_STREAM_UART_OVER_BLE。 我想实现类似于商用命令模块的设置、在这些命令模块中、中央器件和外围器件可以在建立连接后自由交换数据。 是否有 DATA_STREAM_UART_OVER_BLE 的示例代码演示了其如何用作中央器件?

https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/simplelink_low_power_f3_sdk-7.40/examples/rtos/LP_EM_CC2340R5/ble5stack/data_stream_UART_over_BLE

SDK: SimpleLink 低功耗 F3 SDK (7.40.00.64)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们会查看您的问题、并尽快回复您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们还没有确切的示例用作中央设备的 UART_OVER_BLE。 我们针对作为客户端工作的中央设备提供的示例是 basic_ble GATT 客户端示例 、您可能已经检查了该示例。 此示例展示了不同的功能、例如:GATTRead、GATTWrite、GATT_ExchangeMTU、EnableNotification 和 DisableNotification。 但是、该示例旨在连接到作为外设运行 basic_ble_GATT_CLIENT 的器件、因为该器件未实现 GATT 服务发现、因此 GATT 表处理程序均为硬编码。 您可以使用 basic_ble 示例作为外设、或修改 basic_ble GATT 客户端示例 、以便硬编码的特性是来自 UART over BLE 示例的特性。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供重要信息。 我将尝试修改 Central、尽管它是一个非常常见的应用程序。 也许在未来、TI 团队可能会有机会提供这样的示例。

    此致、

    Anthony