This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:广播低功耗

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1377972/cc2642r-advertisement-low-power

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好! 

可以检测作为外设进行扫描的中央设备或观测器吗? 作为外设、我只想广播中央设备或观测器何时执行扫描。 这是为了节省电量->电池寿命。 这是否可能?如何实现? 这里有一个示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非外围设备在启用扫描响应的情况下进行广播、否则它无法检测到扫描。 也就是说、如果广播间隔设置得非常大、设备在进行广播时应消耗非常少的功率。 您还可以尝试订阅 GAP_EVT_SCAN_REQ_RECEIVED、当扫描广播时将收到该消息。  您可以有一组"宽松"的广播设置、其中使用低 txPower、高广播间隔、可能是小的数据包进行广播、然后当发生扫描请求时、您可以切换到更"高功率"的广播设置、在这里您可以使用高 txPower、低广播间隔和更大的数据包。 然后、您可以在一段时间后切换回宽松设置。

    此致、

    1月