主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
从参考手册中可以看出、ADC 可以独立扫描各个通道、生成中断以让 CPU 获取数据、甚至使用 DMA。 我在 SDK 中的任何位置都看不到此功能。 我是否缺失该链接或 SDK 是否不支持这些功能?
是否有任何在使用或不使用 SDK 的情况下使用 ADC 中断和/或与 DMA 配合使用的示例?
(为清楚起见、我并不是指从计时器中断触发 ADC 转换)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
从参考手册中可以看出、ADC 可以独立扫描各个通道、生成中断以让 CPU 获取数据、甚至使用 DMA。 我在 SDK 中的任何位置都看不到此功能。 我是否缺失该链接或 SDK 是否不支持这些功能?
是否有任何在使用或不使用 SDK 的情况下使用 ADC 中断和/或与 DMA 配合使用的示例?
(为清楚起见、我并不是指从计时器中断触发 ADC 转换)
你好、Ian、
可通过使用以下函数(可在 CC23x0R5DriverLibrary:[ADC.h]模数转换器(ti.com)):)中找到)来控制 ADC 的中断状态
ADCEnableIntterupt
ADC 禁用中断
ADCRawInterruptStatus
ADCMasedIntteruptStatus
ADCClearInterrupt
您还可以通过以下方法检查 DMA 事务的状态:

如果您想查看我们的 DMA 库/函数、请访问 CC23x0R5DriverLibrary:[uDMA.h] Micro Direct Memory Access (TI.com)。
谢谢!
Alex F