This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340 IC 可能的 PWM 输出最大频率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378084/cc2340r5-q1-maximum-frequency-for-pwm-output-possible-for-cc2340-ic

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

使用 CC2340器件可以生成的最大 PWM 频率是多少。

8MHz 是否可行? 如果是、请帮助为我们提供快速指南。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    已指派团队中的某个人尽快跟进该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    CC2340器件的最大 PWM 频率为24 MHz。 有关如何设置 PWM 的指南、请参阅 SDK 中的示例代码"pwmled1"。  

    此致、  

    David Chen