This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:我们需要创建我们自己的 Characteristic Service

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378275/cc2340r5-we-want-to-create-our-own-characteristic-service

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我们有2个 LaunchPad 板 CC2642、另一个是 CC2340。

我们想做我自己的特色服务。 如果我们制作了自己的特征服务、并且我们提供了自己的 UUID、那么我是否必须注册 蓝牙特别兴趣小组 (蓝牙 SIG) ?

谢谢、此致

Ratan Dalei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅蓝牙 SIG: Requesting Assigned Numbers–Bluetooth SIG Inc 的此页

    Unknown 说:
    我们想做我自己的特色服务。 如果我们制作自己的特征服务、并且如果我们提供了自己的 UUID、那么我是否必须注册 蓝牙特别兴趣小组 (蓝牙 SIG) ?

    出于好奇心、当您说"我们正在提供 UUID ..."时、 这是什么意思? 您可能不需要注册该服务。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    您没有收到我的问题、

    1) 1)我问我要 为我的 Characteristic Service 创建一个自定义 UUID、因此我需要在商业使用之前注册?  

    或者、我可以在未注册 Bluetooth sig 组的情况下使用它?

    2) 2)如果我使用蓝牙 SIG 下的寄存器服务(如"0x1819定位和导航服务"或"0x1810血压服务")、那么我是否可以在此服务下添加我自己的自定义128位或16位 Characteristics UUID 并使用它? (将设备用于商业用途的问题)  

     

    请给我一个适当的答案  

    谢谢、此致

    Ratan Dalei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="605673" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378275/cc2340r5-we-want-to-create-our-own-characteristic-service/5271751 #5271751"]1)我问我要 为我的特征 服务创建一个自定义 UUID、因此我需要在使用商业用途前注册?  [报价]

    否 您不必为您的服务注册自定义 UUID。

    [报价 USERID="605673" URL="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378275/cc2340r5-we-want-to-create-our-own-characteristic-service/5271751 #5271751"]2)如果我正在使用蓝牙 SIG 下的寄存器服务(如"0x1819定位和导航服务"或"0x1810血压服务")、那么我是否可以在此服务下添加我自己的自定义128位或16位特性 UUID 并是否使用它? (商业使用设备的问题) [/报价]

    阅读血压服务规范(具体来说是: 血压服务| BluetoothRegistered技术网站)

    没有说明您不能添加自定义特性的措辞。 否则、规范会指定其他内容。 此外、只要您符合规格和要求、就没有问题。

    此致!

    Nima Behmanesh