This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:SPI 释放后的 MOSI/CLK IO 状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1380177/cc2652r-mosi-clk-io-state-after-spi-release

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfigLAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

大家好、  

我对 SPI IO 和 SysConfig 的波形感到困惑。 它不匹配。 请检查以下"不使用时的 SPI 配置"快照是否正确。 是正确的位置或引导我配置端口状态的位置。  

在 sysconfig 中、CLK 和 MOSI 为输出/低电平。 但根据以下快照、CLK 看起来为输出高电平、MOSI 为高阻态/拉高电平。  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:  

    感谢您的咨询。 您能否指定您使用的 SDK 版本?  您是否正在使用具有芯片选择功能的 SPI 总线? 我建议采用 控制器的配置 并根据您的要求对其进行修改。  SPI 控制器- CC2652R 这将验证代码是否正常运行。  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    SysConfig Pinmux"不使用时的配置"相当于 由 TI 驱动程序初始化外设之前的引脚状态。  通过 软件打开 SPI 后、您可以预期 SCLK/POCI/PICO 引脚与 SPI_FrameFormat (即相位和极性)保持一致、如 TRM 的第22.4.4节(帧格式)中所述。  重申一下、在打开 SPI TI 驱动程序实例时、SysConfig Pinmux 设置不适用、但您可以更改相位/极性或在使用后关闭 SPI 实例以恢复"未使用"配置。

    如果使用定制电路板、您应向 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 提供该设计 、以进一步检查其与 PICO 高拉电流有关的情况。  务必将这些结果与 LAUNCHXL-CC26X2R1板进行比较。

    此致、
    Ryan