主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好!
我正在开发一个代码、要将通过 BLE 接收的数据保存在 NVIS 中、并且需要读取保存的数据、然后通过 BLE 重新发送。 我尝试了合并代码、但无法工作。 在两个代码示例的集成/融合方面需要帮助。
CCS 版本:12.6.0
SDK 版本:Simplelink_Lowpower_ 451_SDK_7_40_00_64
谢谢
Bhavik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在开发一个代码、要将通过 BLE 接收的数据保存在 NVIS 中、并且需要读取保存的数据、然后通过 BLE 重新发送。 我尝试了合并代码、但无法工作。 在两个代码示例的集成/融合方面需要帮助。
CCS 版本:12.6.0
SDK 版本:Simplelink_Lowpower_ 451_SDK_7_40_00_64
谢谢
Bhavik
尊敬的 Bhavik:
感谢您联系我们。 我建议在 drivers 文件夹中参考 SDK 附带的 NVS_INTERNAL 示例。 该示例展示了如何在 CC2340R5的 SDK 示例中对 NVS 进行写入/读取。 您应该能够应用相同的逻辑来在 BLE 示例上读取/写入 NVS。 也就是说、请确保通过 SysConfig 将新的 NVS 区域添加到数据流项目中。 不能重复使用 数据流项目中已经存在的项目、因为 BLE5-Stack 通过绑定管理器使用该项目。
此致、
1月
您好、Jan:
感谢您为其提供所有有用的信息。
我所说的就是按照不同评论中提到的所有步骤 、将所有这些步骤合并到我的项目中、这对我来说都很有效。
为了进一步说明、需要说明的是、如果您的任何项目包含预定义的 NVS、请勿触摸它、创建新的 NVS 部分并定义区域和大小。
需要考虑的事情。
再次感谢@Jan
我们可以解决该问题。
谢谢
Bhavik