This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:采石场

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH, SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1380437/cc2651r3-quarry

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1UNIFLASHCC2650

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试 使用 LaunchPad CC26X2R1将 CC2651R BLE soc 定制板连接到闪存编程器2。

但无法在闪存编程器上检测到、但当我使用智能射频存桩7连接时、它还能够连接和发送数据包。

您能告诉我问题出在哪里吗?

连接时出现以下错误。

未能枚举 XBAL 器件。

XDS 仿真器可能具有不兼容的固件。 有关故障排除的信息、请参阅帮助文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejash:

    您是否能够提供 LAUNCHXL-CC26X2R1的 XDS110和定制 CC2651R3板之间连接的图像?  请参阅 LaunchPad 用户指南 了解正确的连接、请参阅"使用 LaunchPad 对外部设备进行调试和编程"部分。  移动电源跳线并相应地断开 XDS 跳线非常重要。

    使用默认  LAUNCHXL-CC26X2R1配置时、您是否能够连接 Flash Programmer 2、使其与板载 CC2652R1通信?  是否尝试过使用 Uniflash Code Composer Studio 进行编程

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-PDF-_2800_2_2900_.pdf

    您好!

    这是我的原理图、其中使用了 GND、3.3V RXD、TXD、TMS、TCK、TDO、TDI 和 RST/SWO、RST、同时移除 LaunchPad 跳线。

    是可以使用 LaunchPad 配置到 CC2652R1、是的、UNI 闪存也可以工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 Flash Programmer 2软件的问题。  如果 Uniflash 正在对 CC2651R3定制板进行编程、则我建议您改用此软件来满足您的编程要求。    如果需要进一步审查您的设计、您可以将其提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我们已提交设计文件供审核。

    1.是否需要对 CC26X2R1的 LaunchPad 进行任何更新。

    2.使用相同的定制电路板而不是 cc2651R、我们焊接了 CC2650的 IC、用于闪存编程器。

    3.具有的 CC2651R 能够与 Smart RF Studio 正确配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不是由 CCS、Uniflash 或 Flash Programmer 2工具启动、则无需对 LAUNCHXL-CC26X2R1进行更新。  您的观察结果与不稳定的 JTAG 连接是一致的。  请确保使用尽可能短的电缆、并尝试2引脚 cJTAG 和4引脚 JTAG 模式来对器件进行编程。  您可以尝试使用命令行界面(CLI)来确定是否对行为进行了任何更改。   CC2650和 CC2651R3平台之间也应该存在硬件差异。

    此致、
    Ryan