This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:同时支持1M 和2M Basic_Ble_射频性能测试的 PHYP.TM 映像

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378220/cc2340r5-q1-basic_ble_ptm-image-to-support-1m-2m-phy-rf-performence-test-at-the-same-time

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

  现在我们将 CC2340R5-Q1用于 TI 演示映像--- Flash Basic_Ble_ P.TM、用于测试工厂生产的射频性能。

  我们发现  Basic_Ble_ P.TM 映像仅支持1M PHY。 如果希望 Basic_Ble_ P.TM 映像   同时支持1M 和2M PHY 射频穿孔测试、我们该怎么办?

此致、

Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    我正在做这件事、明天再给您回复。

    感谢您的耐心等待!

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nima:

       感谢您的支持。

       现在、我们找到了 Basic_Ble_ P.TM 映像支持的命令、如下所示:

    HCI_LE_TransmitterTest
    1Mbps 2402MHz:Send->01 1E 20 03 00 25 00

    HC4.12.452.demTestTxCmd Ext_Enhanced 也正常工作。

        Basic_Ble_ P.TM 映像不支持命令、我们需要在工厂生产中进行测试、如下所示:

    HCI_LE_EnhancedTransmitterTest (操作码=0x2034):

    2Mbps 2402MHz:Send->01 34 20 04 00 25 00 02

    500K 2402MHz:Send->01 34 20 04 00 25 00 04

    125k 2402MHz:Send->01 34 20 04 00 25 00 03

    HCI_LE_EnhancedRecieverTest (操作码= 0x2033)
    2Mbps 2402MHz: 正在发送:01 33 20 03 00 02 00

    500K 2402MHz: 发送: 01 33 20 03 00 03 00

    125k 2402MHz: 发送: 01 33 20 03 00 03 00

       此致、

       Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Annie、

    只是为了确保我理解正确、您找到了可以调用的正确函数、但它们无法正常工作?

    我们有这两个功能:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___h_c_i.html#ga0f29a90c0fe4bf0c026126db0f21db9c

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___h_c_i.html#ga18c2350b7a976a74a062304f6f2b2b5c

    您在寻找的器件。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

       我们需要两个命令诀窍、但现在似乎不支持 Basic_ble_PTM。 由于我发送 HCI_LE_EnhancedTxTestCmd、如 01 34 20 04 00 25 00 02、我无法 从 Basic_ble_PTM  映像获取任何响应。 但 HCI_LE_TxTestCmd (例如01 1E 20 03 00 25 00)是可以的。

       那么、如果我们要 使用 HCI_LE_EnhancedTxTestCmd、我们需要 根据您提供的链接在 Basic_ble_PTM 映像中添加代码、或者您可以共享相似的代码?

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

      是的、我们需要 调用正确的函数、但它们无法正常工作。  情况如下:  我发送 HCI_LE_EnhancedTxTestCmd 如 01 34 20 04 00 25 00 02、我无法 从 Basic_ble_PTM  映像获得任何响应。

       那么、如果我们要 使用 HCI_LE_EnhancedTxTestCmd、我们需要 根据您提供的链接在 Basic_ble_PTM 映像中添加代码、或者您可以共享相似的代码?

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Annie、

    深入探究此问题、我确实看到仅 DTM 支持 HCI_LE_EncancedTransmitterTest、而不支持 PTM。 因此、安装合适的工程来测试这一点  host_test。

    或者、您可能需要使用我在上一篇文章中发送的命令添加一些代码、但是、通过深入研究此内容、我能够使用具有 basic_ble_PTM 的 BTool 和以下 HCI 命令来更改 PHY、以及设置默认 PHY。

    在"Advanced Commands"中的"HCI"下拉菜单下:

    请问您是如何向芯片发送命令的?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nima:

        因为我们已将工厂生产所需的基本 BLE PTM 测量中的 UART 接口更改为 LIN 接口。 当产品被打包在 shell 中时、我们无法使用 UART 接口。 因此、主机测试图像对我们来说不是一个好的解决方案。

        现在我们通过 LIN 接口发送 HCI cmd、 HCI_LE_TransmitterTest 之类的命令 可以正常运行。 我们的结构如下所示:

       那么、我们  在 PTM 中测试 HCI_LE_EncancedTransmitterTest 的唯一方法是更改代码? 但我们发现 HCI 代码在底层定义、我们担心在  PTM 中添加一些有关 HCI_LE_EncancedTransmitterTest 的代码后无法正常工作?

    此致、

    Annie

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima

    此外、TI 团队是否有任何计划在 PTM 中开发 HCI_LE_EncancedTransmitterTest cmd?

    此致、

    Annie