This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:器件在运行几天后进入挂起状态、并需要硬复位才能继续

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1376844/cc2650-devices-going-into-hang-state-after-few-days-running-and-need-hard-reset-to-continue

器件型号:CC2650

工具与软件:

您好、TI:

我正在使用基于 Launchxl-CC2650设计的 CC2650定制 PCB。

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI Ver.5.2.6。

基本示例代码-简单 BLE 外设。

我们使用 CC2650设计了"电子货架"产品。

所有器件都在我们的测试结束时经过了多次完全测试。 在向客户派送产品之前、我们未发现其功能存在任何问题。

2024年6月6日、我们向客户发送了少量器件。

我们正将这些设备送回我们的办公室、因为它们在几天后就不能正常工作。

收到器件后、 我已按照 ble_user_guide 中的指导将器件连接到 CCS 调试器中、 将调试器连接到一个正在运行的目标"。

https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index.html 

连接调试器后的响应如随附的图像所示。

"无法访问器件寄存器、复位器件、请重试此操作"。

因此,我断开了设备电池组(CR2450X8 ),并再次将其重新连接。

重新连接电池组后、器件开始广播、并且也开始正常工作。

我必须对器件进行硬复位。

在运行相同固件的许多器件中都会出现此问题。

请帮助我找出根本原因和解决方案...

谢谢!

Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dnyaneshvar Salve:

    当您尝试连接调试器时、是否也连接了 GND?
    可以将所有 JTAG 信号以及 RST 和3V3/GND (由外部电源而不是电池供电)连接在一起。

    此外、您可以检查电池的状态吗?

    器件运行与以下各项之间有何差异:

    1. 出厂测试
    2. 现场测试

    您能否在工厂中模拟现场条件?

    "不工作"是什么意思? 是否有任何 LED 指示灯?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby Pan:

    感谢您的回复。

    将代码上传到新 PCB 时、调试器连接未更改、连接类似。是的、GND 存在。

    电池电压为3.01伏。

    我们在工厂对器件进行了48小时的连续运行测试。 在这48小时内、CC2650每5分钟从外部闪存读取一次图像(图像字节阵列)并显示在白皮书显示屏上。

    此外、还使用 Android 应用中的 BLE 连接将图像发送到设备。 对于每个器件、执行此操作25次。

    48小时后、我们将器件保持在空闲状态12小时。也就是说、器件没有从外部闪存读取任何图像、或者没有通过双连接向器件发送图像。

    48小时+ 12小时后-我们通过 BLE 连接发送了图像、设备显示了这些图像。 每个器件执行此测试10次。

    之后、我们在假设一切都处于正常状态的情况下派遣了器件。

    在现场、器件应通过 BLE 和显示屏接收图像数据。 这是不起作用的。

    我要检查广播状态。 BLE Scanner 或淡蓝色 Android 应用中未显示 CC2650。

    在我的办公室,我也确认设备没有广告。

    后来我连接了调试器、但失败了、如初始问题中所述。

    为了模拟现场条件、我昨天让三个器件保持在空闲状态。

    器件上没有 LED 指示灯。 (我们将在下一个 PCB 版本中添加一个)。

    "不工作"表示设备无法正常广播。 我想这个程序是冻结的。

    我还保留了一个在5秒周期功能中打印一个计数器值的器件。

    计数器值每5秒递增一次。

    我可以在 UART 终端上看到这一个受测器件的计数器值。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    我认为主要的区别可能是实际的显示图像本身--在现场它将是一个与工厂不同的图像。
    您是否可以尝试在退回的设备上运行测试、在那里加载现场使用的实际图像?

    由于器件在复位后可以正常工作、您可以向其添加看门狗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby Pan:

    感谢您回复、

    显示图像不能是原因。

    图像被转换为字节数组、字节数组通过通信 le 发送。 假设 image 为 any、Android 会将映像转换为字节数组。

    假设系统中有7.5英寸的电子纸显示屏。

    重新放大800 X 480 (高度 X 宽度)。 我得到(800*480*2)/8 (字节)= 96000字节(在 CC2650一侧翻转)。

    字节数组的大小始终与任何图像不匹配。 我们将在过去两年中对此进行测试。

    我测试的器件没有被客户使用。 因此没有图像被推送到器件。

    我已经在器件中实现了看门狗、每次进行测试时它都会工作。

    我已在 CCS 中打开运行时对象视图。

    后来知道、任务 SimpleBLEPeripheral_taskFxn 使用的堆栈峰值数为620、堆栈大小为640。 (附加了图像)

    这是可能的原因吗?

    问题对我们的产品来说是个大问题。 我们已接受客户的订单。

    我们愿意为这一问题的专门支持支付费用。

    请告知我们是否提供任何此类服务。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果堆栈峰值非常接近堆栈大小、则是一个问题。 可能存在未定义的行为、这将通过重置来解决、因此这与原始症状匹配。

    是否剩余足够的 RAM 将堆栈大小增加到1000?

    这是一个 BLE 基本示例、因此我将邀请 BLE 专家进行讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby Pan:

    是的、足够的 RAM 可用。 我已将任务堆栈大小设置为1024。

    但我已经在 code.it 中实现了看门狗、只要经过测试就能正常运行。

     whatchdog 不会重置 MCU 的原因是什么、即使在12天的长时间后有堆栈溢出。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Dnyaneshvar、

    可能是电路板问题导致了该行为。 您是否在 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 中审查过您的设计? 您能指定受影响设备的百分比吗? 已部署了多少台设备、报告了多少台设备出现此问题?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    感谢您回复、

    我们的 PCB 设计人员已采用所需的预防措施并遵循 PCB 设计指南。

    但在 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 中未审查这些设计

    部署的器件数量为150个

    受影响的器件数量- 16个

    受影响的器件百分比- 24%

     

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 感谢您的讲解。 我强烈建议提交设计审查申请。 我们的硬件团队会尽快研究一下、看看他们是否对设计有任何担忧。 关于可能的原因、如果不能轻松地重现这种情况、则说起来有点困难。 您能否描述发生行为的环境和测试器件的环境? 它们的温度和湿度范围是否相似?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    我们的硬件团队将很快提交设计。


    我们的设备部署在受控的环境中、位置是购物中心内的商店、以及向客户提供产品演示的高级空调办公室。


    是的、它们具有相似的温度和湿度范围。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyaneshvar:

    我懂了。 感谢您提供的详细信息请确保在设计审查的过程中提供此 E2E 主题、以便硬件团队在其硬件分析期间考虑该问题、以防发现潜在的硬件原因。

    数据传输逻辑是否可能存在问题? 如果该行为发生在客户站点(使用许多 BLE 器件)、则可能会发生无线数据包冲突、导致发送的数据不完整。 您的数据传输/接收逻辑是否说明数据不完整?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    是的、我们的硬件团队 提到这个 e2e 文章链接。

    数据接收逻辑负责处理不完整的数据。

    我们在代码中实现了数据完整性检查功能。

    当器件接收到数据包(1个数据包= 200字节)时、会使用5秒的周期时钟来检查数据包是否可靠、完整。

    如果存在部分数据、我们的代码会丢弃该数据。

    我们已进行了多次测试、在发送数据的同时发送部分数据并关闭 Android 设备上的蓝牙。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyaneshvar:

    明白了。 感谢您的确认。 在这种情况下、另一种可能的原因可能是运行时栈溢出或堆用尽。 我知道您曾提到您已经增加了堆栈大小、但我认为如果一个器件可以刷写新映像并放置在导致另一个器件出现此问题的确切条件下、可能是值得的。 我知道这可能很难做到、但这是否可以做到?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    我们的代码中没有使用动态内存分配。 (malloc、calloc、realloc、free)。

    因此、除非 SDK 示例代码中存在错误、否则一定不会出现堆存储器耗尽的情况。 (如果有的话、请告知我)

    我们在 UART 终端上打印了剩余的堆内存、大约为500字节。 因此、我认为堆内存不是问题。

    是的、堆栈使用量接近分配的堆栈大小、有可能发生堆栈溢出、但看门狗是否不会复位 MCU?

    我用看门狗模拟了很多可能的用例、它每次都可以正常工作。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /*System Reset Feature Function*/
    void check_ble_packet_integity_and_EPD_sleep() {
        //check for ble rx error only when device is receiving image
        //if (image_receiving_status == 1) {
        	if ((conn_status == 1) ||(image_receiving_status == 1)){//this will do system reset if device ble is connected for more than 25 sec or if there is only partial image data is received
            current_image_packet_cnt = round_number;
            if (prev_image_packet_cnt == current_image_packet_cnt) { //if prev and current data packet count is same means no new data is being received then prepare for system reset
                skip_system_reset_cnt += 1; 						 //LET SYSTEM WAIT FOR BLE CONNECTION RECOVERY BY ALLOWING IT SOME TIME BY SKIPPING RESET
                //print_uart_str("\nskip_system_reset_cnt -> ");
                //print_uart_variable(skip_system_reset_cnt);
                if (skip_system_reset_cnt >= SYSTEM_RESET_SKIP_COUNT) {	//SYSTEM_RESET_SKIP_COUNT is 5 and periodic clock is 5 seconds, so 5*5 = 25 seconds
                    system_reset = 1;
                    //print_uart_str("\nsystem_reset_success");
                    HAL_SYSTEM_RESET();
                }
            } else {
                prev_image_packet_cnt = current_image_packet_cnt;	//if there is new ble data packet, copy current_image_packet_cnt into prev_image_packet_cnt
                skip_system_reset_cnt = 0;
    //          Device_Uptime_Status_Cnt = 0;
            }
        }
        //check if image is receiving and char2 is read by BLE central to read battery voltage and epd status
        //this is required if device status is called but no image byte array is sent
        //so calling epd_sleep is important
        else if ((image_receiving_status == 0) && (Char2_Read_Status == 1)) {
            EPD_Sleep(EPD_BUSY_PIN, EPD_DC_PIN, EPD_SCK_PIN,
            EPD_MOSI_PIN, EPD_CS_PIN);
            EPD_Sleep(EPD_BUSY_PIN_2, EPD_DC_PIN, EPD_SCK_PIN,
            EPD_MOSI_PIN, EPD_CS_PIN_2);
            //print_uart_str("\nEPD Sleep Done\n");
            Char2_Read_Status = 0;    //reset the flag
        }
    }

    如果连接 ble 的时间超过25秒并且也没有接收到进一步传入的 ble 数据包或部分 ble 数据包、则此函数用于重置 MCU。

    我们有一个 HAL_SYSTEM_RESET()函数。

    我已经验证  HAL_SYSTEM_RESET()是硬复位、因此也没有问题。

    此外、在初始化代码中 、我们注意将热复位转换为引脚复位、

    //将 WARM_RESET 转换为 PIN_Reset (System_Reset)
    HWREG (PRCM_BASE + PRCM_O_WARMRESET)= 4;

    (技术参考手册 首选  6.8.2.4.37)

    我知道这可能很难做到、但这是否可以做到? 是的、当然可以。

    但我们必须找出根本原因,否则这个问题将更难通过从 upcomng 批处理大量的设备来回击我们。

    谢谢!

    Dnyaneshvar Salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、堆栈峰值使用量接近分配的堆栈大小、并且有可能出现堆栈溢出、但是看门狗是否不会复位 MCU?

    如果看门狗由于这一原因无法恢复、我会感到非常惊讶、但由于我们无法轻松地重现问题、我认为我们应该尝试考虑任何可能的原因、以增加我们能够在向现场产品发送新固件时解决问题的机会。

    但是我们必须找出根本原因、否则这个问题将通过 upcomng 批处理中的大量设备更难解决。

    同意。 我认为、在确认行为发生的位置重新测试可能会给我们带来一些提示。

    此致、

    1月