This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:Re 编译 ble5stack

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1379611/cc2340r2-re-build-ble5stack

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

您好!

可以在 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02 SDK 中重新构建 ble5stack。 我的客户正在寻找使用"Debug"选项重建库中的一个文件的可能性。 他们认为 CCS 中需要单步执行。

此致、

Frangline。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frangline:  

    感谢您发送编修!  

    您 指的是哪个文件? 当前的 SDK 版本是什么?  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡,他们正在试图进入 GATT387C387WriteReq App_Process ..

    SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

    此致、

    Frangline。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frangline:  

    如果预编译文件中不包含该文件、则可以这样做。 您可以在 SDK 源文件夹中检查该文件是否包含该文件、然后检查是否包含该文件 、但请务必小心操作、因为这可能会产生一些不必要的行为。 确保您已备份文件。  

    此致

    Ivan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、该文件包含在预编译的库中。 但客户希望在调试配置文件中重新编译库。 有可能吗? 因为 SDK 中没有可用于重建 blestack 的工程。

    此致、

    Frangline。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frangline:

    简短回答-除非我们提供堆栈的源代码、否则无法重新构建堆栈。

    如果目标是单步进入某个文件、我们可以考虑仅提供所需的特定文件。

    在所有情况下、对源代码或单个文件的访问不能在公共论坛上讨论。 请离线联系以处理此问题。

    此致、