This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:API GATT_RegisterForMsgs 的响应是什么

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373264/cc2340r5-what-is-the-response-for-api-gatt_registerformsgs

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

 我 在 gatt.h 中看到了 API 声明 GATT_RegisterForMsgs、并在 ble_dassign.c 中看到了使用

注册此 API 时我们收到的消息/回复是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以  在 TI BLE5-Stack API 文档中找到有关 GATT_RegisterForMsgs ()的更多详细信息

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的答复。

      在上述页面中、未提及此 API 的返回/响应是什么。  
    我附上了供参考的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此函数用于注册到 att.h 中定义的响应、请求和命令

    有关进一步参考、请查看 bleapputil_process.c 中的 BLEAppUtil_processGATTelevents() 、您还可以查看   API 文档中的 ATT 方法和 ATT 事件。  

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览了您提到的代码、但找不到任何适用于此 API 的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此函数用于  从 BLE 堆栈接收 ATT_METHOD 和 ATT 事件。 使用此函数注册的事件将在 BLEAppUtil_processGATTelevents ()函数中进行处理、然后发送到 BLE 应用程序。

    我建议您 使用 BLEAppUtil_registerEventHandler()为 BLEAPPUTIL_GATT_TYPE 事件注册一个处理程序、而不是使用此 API。

    此致、
    Tanguy