This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1380805/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有 LAUNCHXL-CC2640R2样片,使用在蓝牙鉴定实验室定期检查我们的测试仪。

我们希望执行 RFPHY,LL,4.0 HCI 测试用例。 对于 RFPHY、工作正常、但在尝试 LL 时、我们 使用 simplelink sdk & Code composer studio 重置电路板。

您能否共享固件到闪存以及低功耗 RFPHY 和协议 LL、4.0 HCI 的过程。

此致、

Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:

    感谢您联系我们。

    我想您要的是中 SDK 中包含的 host_test 示例 \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\host_test

    在 LAUNCHXL-CC2640R2上运行测试时、您可以直接使用预编译的文件 \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\hexfiles\cc2640r2lp_host_test.hex。 为方便起见、我附加来自 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/1376.cc2640r2lp_5F00_host_5F00_test.hex 的预编译 host_test 映像

    如果您需要访问整个 SDK、则可以使用 CCS Cloud (https://dev.ti.com/)或从 https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 下载

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,您可以告诉我们 在哪里上传.hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hex 文件是 CC2640R2上用于闪存测试的固件。

    应使用 UniFlash (www.ti.com/.../UNIFLASH)来刷写器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已刷新设备、现在 RFPHY 测试用例运行正常。

    您能否共享协议 LL、4.0HCI 的固件。

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shammi:

    很高兴看到进步。  

    QDID 180401应涵盖与协议 LL、4.0HCI 相关的测试-有关 更多详细信息、请参阅 www.ti.com/ble-qualification。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有制造任何产品. 我将使用 LaunchXL-CC2640R2作为基准黄金样片来验证我们的测试设备。 所以我们要执行 LL 和4.0 HCI。 您能否共享相同的固件。

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们要执行 LL 和4.0 HCI

    TI 不会共享您请求的固件。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    launchXL-CC2640R2是否支持 LL (链路层)和 HCI (主机控制器接口)? 此电路板是否可用于低功耗蓝牙控制器协议?

    您能否共享低功耗蓝牙控制器协议的固件?

    此致、

    Shammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前面所示、 LAUNCHXL-CC2640R2 由 QDID 180401涵盖。 您可以在蓝牙网站- https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/139342上找到相同的驱动程序

    为方便起见、此处复制了支持的层列表:

    可以使用 BTool 通过 HCI 连接 CC2640R2器件-确保使用 host_test 固件刷写器件。 BTool 在 SDK 中提供。

    如果您在寻找一种只能作为控制器工作的器件、则应考虑查看 CC2340器件。

    我希望这将有所帮助、

    此致、