This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:TI 文件 NPI_tl_uart.c 中未定义的符号 CONFIG_DISPLAY_UART

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370024/cc2642r-undefined-symbol-config_display_uart-in-the-ti-file-npi_tl_uart-c

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 Cl é ment 或其他 TI 支持专家

我尝试使用 DTM 模式、方法是在 SysConfig 中选择 PTM、并在构建中包含 NPI 文件(随附的屏幕截图如下):

在构建期间、我 在 TI 文件 npi_tl_uart.c 中获得了一个未定义的符号 CONFIG_DISPLAY_UART、第163行:
uartHandle = UART_open (CONFIG_DISPLAY_UART、&params);

我可以 通过更改此 TI .c 文件 NPI_tl_uart.c 来解析未定义符号 CONFIG_DISPLAY_UART :直接使用索引0 (UART0)作为第一个 UART_OPEN ()实际参数。
我正在努力寻找更好的解决方案。 我找不到上述未定义符号的头文件。 此外:我原则上不想更改 TI 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、

    您能否分享您使用的示例和 SDK?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanguy、您好!

    我们使用的是 SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29

    我们在 SysConfig:基于 LAUNCHXL 的 RF 中声明:


    我们的定制 PCBA 中没有物理显示器、因此我们在 SysConfig 中排除了显示器:

    为什么   TI SDK 文件 npi_tl_uart.c 的第16行中有未定义的符号 CONFIG_DISPLAY_UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设法解析了未定义的符号并构建了"确定"、方法是在 SysConfig 文件中添加显示名称与未定义符号  CONFIG_DISPLAY_UART 相同的 Display

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后的 SysConfig 文件的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在尝试通过以下链接测试 DTM 模式:  
    software-dl.ti.com/.../ptm-and-dtm.html

    我正在查看 iCall_hci_tl.c 中的转换表。 欢迎提供有关如何测试 DTM 模式的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    我不确定是否正确理解了 DTM 模式的含义、您能更具体一点吗?

    有关无线电测试的更多详细信息、请查看本应用手册: 如何使用蓝牙产品进行射频无线电测试

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanguy、我在上面提供了一个指向 TI DTM 描述的链接、也可在此处复制:

    software-dl.ti.com/.../ptm-and-dtm.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看 论坛帖子:
    CC2642R:DTM 模式下的 CC2642无法更改 RX TX 功率-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛

    我需要与下面相同的内容、但对于 cc2642:
    将 CC2640配置为 BluetoothRegistered直接测试模式(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    请点击此处查看 配置低功耗蓝牙器件以直接测试模式(TI.com) 应用手册。

    我希望这将有所帮助、
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我想使用此附注、但本附注使用的是:
    Simplelink 软件开发套件(SDK)–CC13x2和 CC26x2–CC2640R2

    SDK  
    SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 版本6.10.00.29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试您提供的文档中引用的 hex 文件:
    CC13xx/26xx:C:\ti\simplelink_cc13xx_26xx_sdk_M_mm_mm\examples\rtos\\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    SDK 命名和 Simplelink 软件开发套件(SDK)发生了变化:–CC13x2和 CC26x2与 cc13xx_26xx 相同、

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanguy、您好!
    感谢您提供的信息。 我们在使用 SDK cc13xx_26xx 时、仍在尝试让 DTM 正常运行。
    我遇到了编译问题: NPI_MAX_Frag_Size 未定义。 我 在一个 SDK 文件中找到了1个位置:npi_config.h:源代码中缺少 word "defined":第122行:请参阅下面的附件。  

    我添加了"已定义"、预处理器开始工作正常、NPI_MAX_Frag_Size 不再未定义、并且全部编译正常、具体请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanguy、 我们的 SDK 是  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29。

    我无法在串行端口上使用手动命令成功运行基本 PTM / DTM 测试。 这适用于下面显示的所有3种配置(固件应用程序)类型。 如果您能帮助我们在 UART 上运行基本 DTM 测试、我将不胜感激、因为现在 DTM 是我们的高优先级。 我没有专门的 DTM 测试设备。

    我目前尝试的3种配置(固件应用程序)类型为:
    1) 1)我们的固件(FW)应用程序:
    在 PTM 模式下、初始化后、我在固件应用代码中成功运行以下2个 PTM (作为 API / DTM 测试、我使用移动应用检查广播、并查看复位操作):
    HCI_LE_SetAdvEnableCmd (1);  //开始广播

    HCI_EXT_ResetSystemCmd (0);// LL_EXT_RESET_SYSTEM_HARD

    然而、在 PTM 模式下、我无法在由 NPI 控制的串行端口上作为命令成功运行上述2个 API。 我手动键入以下2个等效命令:
    HCI_LE_SetAdvEnableCmd 1
    HCI_EXT_ResetSystemCmd 0

    我们的 FW 应用具有以下设置:
    1.在 SysConfig 文件中选择了 PTM (在 BLE/Advanced 部分中)
    2.在 syscfg 文件中:UART0和 NPI 均未勾选流控制、同时已删除电源管理
    3.在 CCS 项目中的预定义符号中添加了 PTM_MODE 和 NPI_USE_UART
    4.从 CCS 项目的预定义符号中删除了 power_saving
    5.在构建中包括了所有 NPI 文件
    6.我在用于 UART0的 SysConfig 文件中使用 UART 名称 CONFIG_DISPLAY_UART (与主机测试 TI 示例应用相同)

    2) 2) TI 提供的 host_test_app:源代码:project host_test_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_cc
    在预定义符号中进行设置:添加了 NPI_USE_UART
    文件 BUILD_CONFIG.OPT 在 setup 中具有 HCI_TL_FULL、但不具有 PTM 选项。 我可能需要尝试 PTM、而不是 HCI_TL_FULL?

    3) 3) host_test_app.hex:根据 TI 应用手册、我尝试使用:
    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex
    (使用 Uniflash 加载)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    对 PTM 的更改是在最新的 SDK 版本中完成的、可以尝试在 SDK  7.41.00.17中再次启用 PTM 吗?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanguy、您好!
    谢谢、 为了使用这个新的 SDK 7.41.00.17、我们是否需要切换到 TIRTOS 7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    请在用户指南 BLE5-Stack 2.02.05 (SDK 6.10)到 BLE5-Stack 2.02.08 (SDK 7.10)—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档中查找有关从6.10迁移到7.10的所有详细信息

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanguy、您好!
    感谢提供迁移信息、这需要一些时间才能完成。 我找到了另一种解决方案:使用可用的 host_test TI 源代码项目或.hex 文件、但它们似乎具有允许使用的 UART 数字输入和输出的固定范围:2、3和4:下面的屏幕截图。 您知道如何在 SysConfig 文件中将这些设置更改为使用 PCBA 上固定的数字输入和输出15和16吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    您是否可以尝试执行以下步骤:

    1. 删除 CONFIG_Display_0
    2. 在 UART 中、将 Use Hardware 设置为 None
    3. 您应该能够为 UART 驱动程序使用不同的引脚。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanguy
    我遵循您的建议:上述步骤1、2、3:它最初未编译、为了解决此问题、我将 CONFIG_UART_0替换为 CONFIG_DISPLAY_UART
    将 NPI_USE_UART 添加到工程属性/预定义符号中。
    HCI_TL_FULL 是为该主机测试应用程序构建正常的唯一选项:我在 Activbody 器件上加载了构建版本、连接到串行端口上的器件、并在链接后以二进制格式发送了 DTM 测试命令:
    software-dl.ti.com/.../hci_interface.html

    我 没有从串行端口上的 NPI 任务获取任何二进制响应。

    我还在同一器件上以 PTM / DTM 模式运行固件应用、并收到一些响应、我使用了以下设置:
    1.在 SysConfig 文件中选择了 PTM (在 BLE/Advanced 部分中)
    2.在 syscfg 文件中:UART0和 NPI 均未勾选流控制、同时已删除电源管理
    主题。 在 syscfg 文件中:设置 ICALL_MAX_NUM_TASKS=4 (3 => 4手动增加)
    3.在 CCS 项目中的预定义符号中添加了 PTM_MODE 和 NPI_USE_UART
    4.从 CCS 项目的预定义符号中删除了 power_saving
    5.在构建中包括了所有 NPI 文件
    6.在 syscfg 文件中设置 UART 名称:CONFIG_DISPLAY_UART。

    . 进行此设置后、我得到了回显二进制响应:
    我使用了一个脚本向运行应用程序的器件发送多条 DTM 命令:每条命令都有2个二进制格式的字节、例如:
    0x2006 #Set Adv 参数
    0x1009 #Read BD address

    对于发送的每个命令、我都获得了一个响应:串行端口上的命令的回显、即接收到与二进制发送的命令相同的2个字节。 这是否应作为 DTM 通信的一部分?  

    我查看了蓝牙组织规范:蓝牙核心规范5.2版|第6卷、F 部分、这些内容在第3.4.1节中找到:
    LE_ADC Test_Status 事件数据包:2字节二进制响应0x0000。 这是我应该期望得到的正确 DTM 响应吗?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    您可以使用 BTool 发送命令来验证 DTM 响应、并检查它是否能够解析响应? 请在 用户指南中的"RF Testing using BTool (使用 BTool 进行射频测试)"下查找有关 BTool 的更多详细信息。

    此外、自6.40.00.13 SDK 起、UART 驱动程序就被完全弃用、不再支持 UART2。 如果使用 host_test 示例、请务必使用 SDK 6.40.00.13或更高版本。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tanguy、我在设备上加载了我的.hex 文件映像后、尝试在 Windows 10下使用 BTool。 我回了一个错误、详细信息:
    我已连接到串行端口并已返回附加的错误:器件的第一个复位命令:NPI 代码没有预期的回复。 我正在尝试进行调试、但 Btool 使用了此串行端口:
     

    我使用了以下配置:
    1.在 SysConfig 文件中选择了 PTM (在 BLE/Advanced 部分中)
    2.在 syscfg 文件中:UART0和 NPI 均未勾选流控制、同时已删除电源管理
    主题。 在 syscfg 文件中:设置 ICALL_MAX_NUM_TASKS=4 (3 => 4手动增加)
    3.在 CCS 项目中的预定义符号中添加了 PTM_MODE 和 NPI_USE_UART
    4.从 CCS 项目的预定义符号中删除了 power_saving
    5.在构建中包括了所有 NPI 文件
    6.在 syscfg 文件中设置 UART 名称:CONFIG_DISPLAY_UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还遵循了 BTool 用户指南并发送了 HCI_RESET 命令、结果相同:超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    为了进行完整性检查、您能否使用器件管理器确认您的器件在 COM7上已良好连接?

    此外、您是否要通过 XDS 将 UART 连接到计算机?

    此外、您是否使用先前某条消息中提到的 host_test 示例 ?如果是、您使用的是 SDK 6.40.00.13或更新版本中的 host_test?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的 COM7连接良好(请参阅下面随附的 COM 屏幕截图:


    我还使用相同的 COM7通过 XDS110调试探针+电缆(使用 UNIFLASH TI 工具)在器件上成功刷写.hex 文件。 Btool 显示 COM7已连接、请参阅下面的附件:

    如果我拔出 USB 电缆、Btool 给我了一个早期的 COM 错误、没有收到上面附带的屏幕截图中的绿色发送操作。

    我根据我在上面发布的6个设置步骤在启用 PTM 模式的情况下使用我的应用:
    我使用了以下配置:
    1.在 SysConfig 文件中选择了 PTM (在 BLE/Advanced 部分中)
    2.在 syscfg 文件中:UART0和 NPI 均未勾选流控制、同时已删除电源管理
    主题。 在 syscfg 文件中:设置 ICALL_MAX_NUM_TASKS=4 (3 => 4手动增加)
    3.在 CCS 项目中的预定义符号中添加了 PTM_MODE 和 NPI_USE_UART
    4.从 CCS 项目的预定义符号中删除了 power_saving
    5.在构建中包括了所有 NPI 文件
    6.在 syscfg 文件中设置 UART 名称:CONFIG_DISPLAY_UART。

    我将尝试 来自 SDK  6.40.00.13的 host_test 示例应用程序:host_test、SDK 6.40中是否提供了源代码?
    如何确保获得正确的主机测试源代码?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了  SDK  6.40.00.13并找到了主机测试源代码、该 SDK 是否需要 TI RTOS 7?
    我在 主机测试文件夹中看到子文件夹 tirtos7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    我确认 host_test 示例使用 TI-RTOS 7、

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Tanguy

    我使用您建议的新内容配置了 CCS 工程:SDK_6.40.0.13 + TI RTOS 7。 我在.syscfg 中设置 UART 引脚、在我们的器件 TI DTM 示例应用程序"Host Test"中进行构建和闪存。 我使用 TI BTool 运行它、向器件发送 DTM 命令。 我仍然 观察到重置命令超时、并且未显示预期的响应。
    我得到一些响应、表明 在 PTM 模式下使用了我们的固件应用程序、并且一个发送与 BTool 相同的字节序列的 Python 程序已成功使用。
    我将  使用 TI" 主机测试"固件应用程序和我们的固件应用程序来试用最新的 TI SDK 7.41.00.17。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Tanguy、 我尝试了  支持 CCS12和 TI" 主机测试"固件应用程序+ BTool 的 TI SDK 7.41.00.17。 我在我们的器件上构建并刷写了一个.hex 文件。  与  SDK_6.40.1.13相同的结果:我 观察到复位命令超时、并且工具中完全没有命令响应:请参阅下面的屏幕截图。 我希望看到事件响应、这是对吗?  
    我还使用 Python 程序为命令发送相同的字节序列:我再次没有收到响应/回复。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设置中、我尝试了您建议的3个步骤:

    步骤:

    1. 删除 CONFIG_Display_0
    2. 在 UART 中、将 Use Hardware 设置为 None
    3. 您应该能够为 UART 驱动程序使用不同的引脚。

      此外:
      -用  CONFIG_DISPLAY_UART_0替换 CONFIG_DISPLAY_UART,使其能够编译。
      -已将 NPI_USE_UART 添加到项目属性/预定义符号中
      -已删除(未勾选)在 syscfg 文件的"电源"部分中启用策略。

      我需要进行其他配置更改吗?  
      CONFIG_Display_0现在已删除、我是否需要删除任何尝试打开它的源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    我通过执行以下操作来使用 SDK 7.40.77更改 HOST_TEST 上的 DTM 引脚:

    1. 在 SysConfig 中、在 CONFIG_DISPLAY 下、将 Hardware 设置为 NONE。
    2. 在 UART2中、我将实例重命名为 CONFIG_DISPLAY_UART
    3. 然后我更改了 UART2的引脚
    4. 最后、将 DIO18连接到 XDS 的 TX 引脚、将 DIO19连接到 XDS 的 RX 引脚

    我注意到、如果2个 TX 和 RX 引脚反转、我会遇到与您相同的问题

    您能否彻底检查 SysConfig 中的设置是否与您的硬件设计相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您尝试重现此问题。 我检查了 DIG I/O 编号、我认为它们是正确的:附在下面:TX 为16、Rx 为15 (物理 PIN 码)、因为我们在 PCBA 和 FW 应用上使用它们、并且 UART 正常工作。






    我设法在代码中遇到 UART2_READ()断点、但无法看到我在终端上输入的 ASCII 中的"A"字节值。
    我能够在几天前的固件中看到这一点、我在固件(SDK 6.10)中收到了命令的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、当调试主机测试时、我看到调试器在读取时丢失:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    我在您的设计中看到 UART_RX 设置为 DIO9、UART_TX 设置为 DIO10、您可以尝试在 SysConfig 中使用这些引脚吗?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 工具用户界面似乎针对 SDK 7.41进行了更改、因此我设法根据您的请求设置了引脚、但必须覆盖/抑制对我们的 PCBA 无效的 SPI 总线引脚设置。 我在 SysConfig 中遇到 SPI 错误、因此我删除了用于主机测试的 SPI、然后使用默认值创建了它。

    我设法通过了第一个复位阶段、GAPinit 失败:

    正在尝试解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Tanguy  
    第2个和第3个运行时 BTool 完全通过了初始化+附加 Tx 命令:附加的日志。 我将使用频谱分析仪进行更多测试、以检查 RF.e2e.ti.com/.../Host-test-SDK-7.41-BTool-run-log1-OK.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludmil:

    感谢您的更新。如果您在 host_test 或 DTM 方面有任何新问题、请打开新主题。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地使用 BTool 运行 TI"主机测试"应用、同时也使用了我们当前的 TI SDK v6.10.0.29。