工具与软件:
您好!
不久前、我打开了一个论坛、讨论了在不更改代码的情况下连续构建项目的问题。 我没意识到论坛会被锁定、否则我会把它添加到那个论坛中、但我想分享一个我使用 project_zero 创建的示例项目。 我使用 SDK 开始开发: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77、并且 CCS 版本:12.70.00007。 我删除了 project_zero.h 和.c 文件、以压缩工程文件。 主要问题似乎是使用 vsnprintf、我试图把它放在 main.cpp 文件中、但我无法重现我看到的问题、除非我创建了一个单独的类、并在那里有一个称为 vsnprintf 函数的函数。 我想知道为什么这会导致工程构建不一致。 另外要注意的是、每次重建都不会发生这种情况、但可能会在1-10次重建中发生这种情况。 我在将使用命令行命令构建的项目中的.hex 文件与通过 CCS 构建的文件进行比较时注意到了这个问题。 此帖子随附了我构建的文件和我获得帮助的原始论坛 in.e2e.ti.com/.../project_5F00_zero_5F00_LP_5F00_CC2652R7_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.zip
论坛:
e2e.ti.com/.../cc2652r7-consecutive-builds-without-code-change-results-in-different-hex-files
此致、
Kenneth Thomas