This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1381616/cc2640r2f-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您能否提供一些示例的链接、以帮助您实现以下功能:

- CC2640R2F ADC 温度测量示例

- CC2640R2F ADC 温度测量示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 SimpleLink CC2640R2 SDK - 5.30.00.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta Savdekar:

    我希望你做得好。 我们似乎没有像在 cc13xx-cc26xx SDK 上那样的完整 ADC 温度示例、但我会继续寻找。 我们可以参考 demo->portable->temperature 来了解 CC2640R2如何处理温度。  

    如果您也使用 BLE、可以尝试以下操作:

    在驱动程序库中、我们有几个可以使用的函数(参考文件中的文本和 TRM 第18节):  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您打算使用什么温度传感器? 您可以尝试使用 ADC 单通道驱动器示例程序来读取原始 ADC 温度数据。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel、您好!

    非常感谢您提供上述信息、这对您有所帮助。

    我正在尝试读取内部温度传感器、你有什么提示吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的这个帖子。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759906/ccs-cc2640r2f-internal-temperature-sensor-output

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Markel 分享上述主题、您能帮助我 实施周期性采样吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta Savdekar:

    对于周期性采样参考 adcsinglechchannel 示例、请修改 adc_sample_count ;。 您还可以使用自定义代码为您的特定用例设置一个单独的函数或任务。  

    如果需要、您还可以修改采样持续时间。

    谢谢!
    Alex F