主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我尝试使用配对密钥或密码将服务绑定在一起。 然而、在应用程序中、当我单击服务时、它会显示一个用于配对的弹出窗口、但在后台、它会显示为已连接到服务而不使用密码或配对密钥。 实际上、我希望服务仅在输入正确的密码或配对密钥后连接。 在此之前、服务不应连接、也不应允许对特征执行任何读取或写入操作。
配置进行的一些相同设置

SimpleLink Connect 应用显示用于配对的弹出窗口、但在后台、服务已连接。

请告诉我如何操作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试使用配对密钥或密码将服务绑定在一起。 然而、在应用程序中、当我单击服务时、它会显示一个用于配对的弹出窗口、但在后台、它会显示为已连接到服务而不使用密码或配对密钥。 实际上、我希望服务仅在输入正确的密码或配对密钥后连接。 在此之前、服务不应连接、也不应允许对特征执行任何读取或写入操作。
配置进行的一些相同设置

SimpleLink Connect 应用显示用于配对的弹出窗口、但在后台、服务已连接。

请告诉我如何操作
您好!
根据蓝牙规范、外围设备必须在中央设备的指示下进入连接。 换句话说、中央设备无法在建立连接时提供密钥或类似内容。
作为外设、您有两个选项来限制将要成为其中一部分的连接:
-选项1 (这是伊万建议的选项)-在连接建立时,期望中心"识别"自己提供密码或类似的。 如果未完成此类识别、则终止链接。
-选项2 -限制设备可见性(因此可以建立不必要的连接)。 这可以通过多种方式来实现、使用定向广播、允许/拒绝列表(以前称为白名单)、甚至可以根据相关事件打开/关闭广播
我希望这将有所帮助、
此致、
您好!
[报价 userid="597080" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1375994/lp-em-cc2340r5-how-to-use-bonding-with-pair-key/5281122 #5281122"]选项2:公平-让我们放弃这个选项,然后:)
[报价 userid="597080" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1375994/lp-em-cc2340r5-how-to-use-bonding-with-pair-key/5281122 #5281122"]选项2:此处不需要 BLE 堆栈的源代码。
接收到 BLEAPPUTIL_LINK_ENDEATED_EVENT 事件时、将通知应用程序已建立连接。 SDK 中提供的示例应用展示了该事件的用法。
我还建议查看 SimpleLink Academy 实验- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVRnmrtFxgvqV6QR8RweHQ__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST。
如果您需要更多详细信息、请告诉我。
此致、