请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具与软件:
尊敬的 Clement:
通过电子邮件讨论、
#1。 我发现核心规格显示0x7F。
#2。 更高级的问题:
如何使远程对等器件看到此 TX 功率值? 发挥什么作用?
我的意思是:
(x)决定不包括其 TxPower 信息
(v)决定纳入其 TxPower 信息
通过哪个文件使其可访问?
谢谢。
BR Rio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Clement:
通过电子邮件讨论、
#1。 我发现核心规格显示0x7F。
#2。 更高级的问题:
如何使远程对等器件看到此 TX 功率值? 发挥什么作用?
我的意思是:
(x)决定不包括其 TxPower 信息
(v)决定纳入其 TxPower 信息
通过哪个文件使其可访问?
谢谢。
BR Rio
尊敬的 RIO:
您可以通过将以下行添加到广播数据缓冲区、将 TxPower 值添加为广播数据的一部分:
static uint8 advertData[] =
{
// ...
// Tx power level
0x02, // length of this data
GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL,
0 // 0dBm
// ...
}
我希望这将有所帮助、
此致、