This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 IAR 中打开 cc2340r5

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1382727/cc2340r5-opening-the-cc2340r5-in-iar

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我尝试在 IAR 9.50中打开 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02的示例数据流。 我使用的是 BLE5 -堆栈快速入门指南  

但显示了一些误差     

如果有人知道如何 在 IAR 9.50中打开 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02的示例,将会很有帮助。 概念

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    尝试将工程 SysConfig 文件从复制 examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\data_stream\freertos\data_stream.syscfg 到本地 IAR 工作区。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Tanguy 我尝试了,正如您所说,但在此之后,我的 SysConfig 文件无法打开并显示此错误

                              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    您使用的是哪个版本的 SysConfig?

    对于 SDK 8.10.01.02、需要 SysConfig 1.20。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SDK 8.10.01.02 SysConfig 1.20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、

    您是否能够按照此处所述配置 IAR 查看器 SysConfig 独立用户指南(TI.com) 并使用此命令行启动 SysConfig:

    $SYSCONFIG_ROOT$\nw\nw.exe $SYSCONFIG_ROOT$ --compiler iar --product $SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK_INSTALL_DIR$\.metadata\product.json --output $PROJ_DIR$ $FILE_PATH$

    此致、
    Tanguy