This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:原始 BLEAPPUTIL 文件随着复制项目中的更改而被修改

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1382540/cc2340r5-original-bleapputil-files-getting-modified-with-changes-in-copied-project

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我将 CC2340R5用于 BLE 项目。 我将使用 TI 的基本 BLE 示例。 我将这个基本 BLE 工程复制到了 两个 不同的文件夹

然后将其导入我的工作区、因为我要为两个不同套件创建两个不同的工程、一个套件用于中央外设套件。 我更改了两个项目的名称。 现在、当我更改这两个工程中的任何一个时、来自其他工程的相同文件也会从位置修改原始文件  

C:\ti\ccs1240\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\source\ti\bleapp\ble_app_util\sdk src 已修改。

我正在 common->BLEAppUtil->BLEbleapputil processs.c 中进行更改  

如果我删除此链接资源、那么项目将无法编译。 我们对此有什么解决方案吗?

我想一次更改单个文件、而不影响其他工程或原始文件。 我已附加了我的项目属性中链接资源和路径变量的图像。

非常感谢任何帮助或见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimish、

    位于公共文件夹中的文件是来自 SDK 的链接文件、因此、将对 SDK 的原始文件进行任何修改、解决方案是在您的工程中拥有一个文件副本并对该副本进行修改。

    在编辑之前、请确保文件的解析位置是 不会 在 SDK 中、可通过查找这些信息 Right click > Properties

    我希望这对您有所帮助、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢这对我有用