您好!
CC2642在用作外设时、最多可支持3个连接。 智能手机连接后、如果 CC2642主动请求断开连接、则智能手机将在收到请求并尝试重新连接时立即断开(由于 CC2642支持多个连接、因此它会连续广播)。 如果 CC2642没有收到与智能手机断开连接的确认、它将等待6秒、然后触发 GAP_LINK_TERMIND_EVENT 事件(当前连接超时设置为6秒)。 如果在这6秒内同一智能手机重新连接到 CC2642、则应用层将不会接收 GAP_LINK_ESTABED_EVENT 事件。 6秒后、它将接收到 GAP_LINK_TERMINED_EVENT 事件、但此时智能手机将保持与 CC2642的连接。 但是、应用层会认为没有连接。
SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24