This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:监控多个连接

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1378097/cc2340r5-q1-monitor-multiple-connections

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI

连接监视器如何监视多个连接?

我是否需要配置任何参数?

当我监控第一个连接时、连接第二个蓝牙器件并开始监控会导致所有显示器(CC2340)发生异常。

功能结构大致如下:

此致

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preston、

    开箱即用的连接监控器示例应支持多个连接。 如果您简化将 TI 器件(无电话)作为要连接的目标器件的开箱即用测试和测试、是否能够成功无故障地进行测试?

    在当前实施中触发的异常是什么。 您是否也联系了当地的 FAE 支持以获得帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    这是简化的测试吗? TI 器件取代了手机 、从而可实现与其他电路板的 BLE 连接。

    当建立第二个连接时、第一个连接的 RSSI 不变、但调用 MicroCmApp_monitorCompleteEvt()。 第二个连接没有看到任何报告的数据(我在 MicroCmApp_monitorCompleteEvt 上报告结果时添加了 connInfo.sessionId)。

    我的同事正在联系当地的 FAE 团队。

    此致

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我尝试将 CC2340用作监控器件、它通过串行端口连接到 CC2652。  将 cc2652连接到第二部电话后、RSSI 立即停止报告。

    此致

    普雷斯顿