This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:Johanson 的平衡-非平衡变压器可用于 CC2674R10或 CC2674P10

Guru**** 2566725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1383634/cc2674r10-balun-from-johanson-can-be-used-for-cc2674r10-or-cc2674p10

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:CC2674P10

工具与软件:

大家好、团队成员:  

Plesae 帮助检查 2450BM14G0011平衡-非平衡变压器是否 可用于 CC2674R10 / CC2674P10。

如果可以、还请帮助检查是否  还可以参考  CC2674R10/CC2674P10  的 SWRA572。

https://www.ti.com/lit/an/swra572/swra572.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SWRA572中所述的 IPC (平衡-非平衡变压器)不适用于 CC2674R10和 CC2674P10器件。

    请注意、IPC 元件已与其支持的每个器件的无线电设计和匹配、以获得数据表中指定的性能。

    对于 CC2674P10、每个射频路径使用一个 IPC、这还取决于所需的最大 Tx 输出功率(射频 PA 路径上通常高达+10dBm)。

    目前、我们不对 CC2674x10器件提供建议。 如果这种情况发生变化、我将向该主题报告。  

    此致、

    Rafael