This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:PWM 输出不稳定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1384320/cc2340r5-q1-pwm-output-unstable

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户 使用 DIO19生成8MHz PWM 信号、但似乎不稳定。

请帮助提供注释以使信号稳定。

此外、 有关 PWM 信号的精度、请帮助确认其精度(ppm)。 谢谢。

波形:

SysConfig 设置:

代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问。 我目前正在对此进行调查、并将在本周结束前向您提供反馈。 请告诉我,如果你更迫切需要这件事。

    我还可以问一下、这是不是相关的主题?  e2e.ti.com/.../cc2340r5-q1-cc2340r5-pwm-duty-cycle-is-not-stable

    此致、

    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我可以问您使用的是 RCOSC 还是 XOSC 吗?

    此致、

    羊绒