This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1380740/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigENERGYTRACE

工具与软件:

亲爱的支持者、

看起来从5.3中心器件来看、运行 Basic BLE 示例的 CC2340R5是不可见的。

我使用以下工具运行 Basic BLE 示例:

- Simplelink 低功耗 F3 SDK 8.10.01.02.

- CCS Theia140

从旧的中心设备(我6岁的笔记本电脑和装有 Smart-connect 的 iPhone)扫描和连接时、一切都正常。  但我想测试5.x 功能和2M PHY、因此我从不同品牌购买了两个 BLE USB 转换器、我目前正在使用的是 Realtek 5.3。  使用这些5.3中心器件中的任何一个时、CC2340R5都是不可见的、我在扫描结果中都没有看到它们。  我以为5.3中心正在使用扩展扫描、然后我在 Sys Config 中启用了"扩展广播功能"、但我的设备仍然不可见、在更改的设置中、即使旧控制器也无法从扫描结果中看到它们。

问题的可能原因是什么? 我如何使用5.3以及2M PHY?

感谢您的鼓励。

木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:  

    感谢您的咨询。  

    您是否已尝试通过本地相关的 SimpleLink 软件开发套件、使用 CCS 离线运行此应用?  请下载我们最新的 SDK v8.10 和 CCStudio IDE。 让我知道你是怎么开始的。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我不确定我是否理解"离线"和"本地"、但我在下面描述了我的环境设置:

    -如上所述, SDK 是最新的8.10.

    - CCS 是 CCS Theia 140.

    让我把重点缩小到这一点: 如何使扩展广播功能正常工作、在与 BLE 5.3中心设备通信时、这种功能似乎是所需的。  而是扩展广告、我就是这样做的

    1.基于 basic_ble

    2.我从 syscfg UI 中启用了扩展广播功能。

    3.然后我将我的广告类型从"传统"更改为"扩展"。

    4.由于我收到错误提示,说没有扫描响应在这种广告类型是可能的,所以我 取消选中 我的扫描响应数据从 UI 中的所有项目。

    5.为了使编译通过,我删除了 app_peripheral.c 中 advSetInitParamsSet_1中'scanRespDatalen'和'scanRespData'成员的两行初始化代码

    6.然后我看到、包括 SimpleLink Connect 在内的任何中心都无法看到我的器件。

    7.但在我的设备端,对 BLEAppUtil_initAdvSet()和 BLEAppUtil_advStart()的调用成功。

    8.从内存我愚蠢的 advData: 61420912 20636973 20454C42   6A6F7270 02746365 02030601 0A02FFF0 00

    请整理我,让我知道如何使扩展广告工作. 提前感谢!

    -木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪

    感谢您分享的详细信息。

    对于完整性、

    -您能否分享广告的 SysConfig 配置的屏幕截图?

    -您可以尝试更改使用的主要和次要 PHY 吗? (仅尝试使用1M PHY)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    是的、我将主要和辅助 PHY 配置为仅使用1M 进行广播。 请从以下屏幕截图检查我的广告配置:

    此致、

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪

    我们可以仔细检查您的设备是否实际正在广播吗? 为此、我们可以做两件事:

    1. 启用可观察到的射频、并使用逻辑分析仪查看器件是否正在广播。 请参阅此处的用户指南: 调试射频输出
    2. 如果您有 XDS110 ETHDR 探针、请遵循此处的用户指南部分: EnergyTrace 独立说明。如果设备正在广播、您应该能够看到与 图181中所示类似的内容

    如果您可以附上该结果的图片、可能会很有用。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您提到的两种方法是替代方法、对吧? 另外、我使用的是 XDS110 ET、不确定这与 XDS110 ETHDR 是一样的。

    KR、

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪

    是的、它们是替代方案。 是的、XDS110 ET 应该能够启用 Energytrace。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在网页上找到的有关如何使用 EnergyTrace 的说明均适用于 CCS。 但我的 CCS Theia 菜单布局非常不同。  最后、我在 CCS Theia 的一个位置找到了 EnergyTrace 按钮、如下面的屏幕截图所示。 请首先进行检查。

    但是、如您所见、EnergyTrace 按钮是灰色的。  请帮助我了解如何使用此工具。 谢谢!

    KR、

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 伍迪  

    很抱歉耽误你的时间。 请参阅此指南、了解如何 在 CCS Theia 上使用 Energy Trace 工具  Energy Trace 工具 CCS Theia 其中包含有关如何启动能量跟踪的部分。 此外、您需要处于调试会话中才能运行 Energytrace。  

    此致

    Ivan