This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2745P10-Q1的最大射频功率

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387619/cc2340r5-q1-about-max-rf-power-of-cc2745p10-q1

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

  现在、我们有 LP-EM-CC2745P10-Q1 LauchPad。 并且我们使用 RFsmart studio 或 CC2745主机测试图像进行测试、最大射频输出功率为12dBm、但2745 P 版本的最大功率在数据表中定义了20dBm。 我们是否计划将2745P10的最大射频功率更新为20dBm?

Annie、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    到目前为止、20dBm 尚未启用或表征。 这将在今年晚些时候发生。 由于此器件目前为预发布版本并遵循保密协议、因此请与您的本地销售团队联系、以获得针对我们路线图器件的支持。