This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:外部32.7kHz XTAL 时钟频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387198/cc2642r-q1-external-32-7khz-xtal-clock-frequency

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

我们发现、随着振荡器 Ci 值的增加、外部32kHz 振荡器的频率会升高。
您能解释一下机制吗?  
我们想知道这种现象是由连接到 IC XTAL 端子的内部反相器的输出电阻变化引起的

我们的发现。  
 随着振荡器 Ci 值的增加、工作中心电压(Vbias)升高、从而导致时钟频率升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    频率应该随着电容的增加而下降。 我可以确认您的测量设置吗、以及您是如何测试/测量器件和更改 CL 吗?

    非常感谢!

    此致、

    现金