请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
SDK_7_10_01_24中的最大键合数有限制。
如果使用2M PHY 上的扫描或连接启动、则可以在 NV 中保存的最大键合数为21。
"在2M PHY 上启动连接"意味着什么?
如果对等器件在2M PHY 上与 CC2642发起连接、CC2642的绑定数量上限是21还是32?
谢谢、此致、