请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
团队成员、您好!
我正在寻找有关 使用数据流示例实现计时器中断的帮助。 我要在每个规定的时间使 LED 闪烁。
我提到 在 论坛问题上提供的 SLA 链接 、但它无法正常工作。 在这方面需要帮助,因为我被卡在某些关键点。
此外、SLA 页面上的信息不正确、并且页面上的计算器无法正常工作。
提前感谢。
Bhavik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我正在寻找有关 使用数据流示例实现计时器中断的帮助。 我要在每个规定的时间使 LED 闪烁。
我提到 在 论坛问题上提供的 SLA 链接 、但它无法正常工作。 在这方面需要帮助,因为我被卡在某些关键点。
此外、SLA 页面上的信息不正确、并且页面上的计算器无法正常工作。
提前感谢。
Bhavik
您好、Bhavik、
对于由计时器(如 ClockP)触发的周期性中断、您可以执行以下操作:
ClockP_Params_init(&clockpParams);
uint32_t clockTicks = GATTLIMIT_TIME_UNIT * (CLOCK_MS);
clockpParams.period = clockTicks; //one-shot timer
clockpParams.startFlag = true;
clockpParams.arg = (uintptr_t)clockHandler;
// Initialize clock instance.
gattLimit_clkHandle = ClockP_construct(&gattLimit_clkStruct, (void *)BLEAppUtil_invokeFunctionNoData, clockTicks, &clockpParams);
// Call the BLEAppUtil module init function#include <ti/drivers/dpl/ClockP.h> static ClockP_Struct gattLimit_clkStruct; ClockP_Handle gattLimit_clkHandle; ClockP_Params clockpParams; #define GATTLIMIT_TIME_UNIT 6000 //ms (to be modulated based on expected connection interval and signal quality) #define CLOCK_MS 1000
static void clockHandler(void)
{
GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_RED);
}希望这对您有所帮助。
David。