This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:需要 UART 速度提高问题解决方案

Guru**** 2929290 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387129/cc2642r-uart-speed-increase-issue-solution-required

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC2674R10

工具与软件:

我正在开发 UART 协议、在该协议中、我将使用 1000000 (1Mbps)波特率来传输数据、但我不会达到我的要求、是否有任何可能的解决方案可以采用1Mbps 波特率、我希望使用 UART 协议在大约20分钟至22分钟内传输7000兆 位数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您需要一种以~350 Mbit/分钟(即~6 Mbit/s)输出数据的方法 CC2642R 器件上的 UART 接口可提供高达3Mbaud 的传输速率-实践中会提供略小于3Mbaud 的传输速率
    您系统是否允许使用多个 UART 接口来实现传输?

    如果需要、CC2642R 器件具有两个 UART 接口-可以使用传感器控制器仿真第三个接口。 这应该会使您获得所需的吞吐量。

    如果有用、您也可以考虑升级到 CC2674R10、它提供4个 UART (外加一个可通过传感器控制器进行仿真的 UART)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、