This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:每100ms 读取一次 UART 失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1382245/cc2340r5-uart-read-every-100ms-fails

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

   目前我正在处理 basic_ble 外设配置文件项目。

void UART_Init()
{

    /* Create a UART in CALLBACK read mode */
    UART2_Params_init(&uartParams);
    uartParams.readMode = UART2_Mode_CALLBACK;
    uartParams.readCallback = UARTCallback;
    uartParams.readReturnMode = UART2_ReadReturnMode_PARTIAL;
    uartParams.baudRate = 115200;
    uartParams.eventCallback = UARTEventCallback;
    uartParams.eventMask = UART2_EVENT_OVERRUN;
    uart = UART2_open(CONFIG_UART2_0, &uartParams);

    if (uart == NULL)
    {
        /* UART2_open() failed */
        while (1)
        {
        }
    }
    // Setup an initial read
     UART2_read(uart, &uartReadBuffer, UART_MAX_READ_SIZE, 0);

}

void UARTCallback(UART2_Handle handle, void *buffer, size_t count, void *userArg, int_fast16_t status)
{
    uartPacketSize = count;
    BLEAppUtil_invokeFunction(HandlingFunction,buffer);
}
typedef struct 
{
  uint8_t pkt_len;
  uint8_t *data;
}api_data;
void HandlingFunction(char *pData)
{
        api_data *api_pkt_ptr = (api_data*)pData;
        uint16_t datalen = uartPacketSize;
		
	if (api_pkt_ptr->pkt_len == datalen)
	{
		UART2_write(uart,pData,uartPacketSize,0);	    
	}
	else 
		UART2_write(uart,"Receive data not maching",24,0);	
		
	memset(&uartReadBuffertemp[0], 0, sizeof(UART_MAX_READ_SIZE));
	UART2_read(uart, uartReadBuffer, UART_MAX_READ_SIZE, 0);
}

我正在发送一个有效载荷、其中包含第一个字节是有效载荷的长度、其余字节是数据。
虽然按预期在 UART 上以300ms 的间隔连续发送数据并按预期在 UART 上发送数据、但 在 UART pData 长度(api_pkt_ptr->pkt_len)上以100ms 的间隔连续发送数据且 uartPacketSize 不匹配。

SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02 (外设)

CCS 版本:CCS 12.7.1

此致、

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    我希望你做得好! 我想询问我们是否可以尝试空的代码、还是尝试 UART 示例项目(而不是 BLE)、以查看我们是否仍然注意到这个问题。 改变时间间隔会改变接收到的数据包数量、这听起来确实很奇怪。

    我们还可以在下面添加一个返回换行符吗? (应为"...匹配\r\n")

    UART2_write (uart、"接收数据不可加工"、24、0);

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我已经尝试使用 UART 回调示例项目。 我没有  遇到任何问题。

    缓冲区分配:

    应用 UART_MAX_READ_SIZE = 100;

     在 SYS.CONFIG (默认值)中、UART RX Ring Buffer Size = 32;

    然后、我已经交叉检查 UART 回调示例项目和应用项目(修复了 UART 过运行问题的基本 BLE 项目)之间的 UART 配置。

    当我们开始分析代码时、我们发现 UART RX FIFO 没有清除、所以我们首先尝试了一下 UART2_readCancel (UART); 电感  UART2_flushRx (UART);  

    前面是  UART2_READ (UART、uartReadBuffer、UART_MAX_READ_SIZE、0);。 即使在这种情况下、也不清除 UART RX FIFO。

    当我们从 UART 回调中检查 UART 数据大小时、我们会从实际数据包大小(即  100ms 的数据接收延迟)得到双倍大小。

    缓冲区分配:

    应用 UART_MAX_READ_SIZE = 300;

     在 SYS.CONFIG UART RX Ring Buffer Size = 1500中;TI 支持团队建议将下面的链接附加到您的参考。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1345246/cc2340r5-uart-overrun-event-has-occurring

    谢谢!

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    我过去使用了 flush 命令实现了相同的效果、还与缓冲区的 memset 配对:

    void clear()
    {
        memset(buffer, 0, strlen(buffer));
        memset(input, 0, strlen(input));
        UART2_flushRx(uart);
    }

    Clement 在该主题中的建议也应该是一个很好的参考!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

       我们 已经累了 UART2_flushRx (UART); 即使是在 UART 回调中、我们也被计为200或300。

    例如:

    每隔100ms、我们就会向 UART 传输100个字节的数据(在 UART 数据包中、第一个字节包含 length (0x64))、但在 UART 回调中、我们在多次传输后计数为200或300。

    请向我们提供如何清除 UART 环形缓冲区。

    谢谢!

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您能给我列出要在 basic_ble 示例中实现以再现相同情况所做的更改吗? 请确保指定在 SysConfig 中所做的所有更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

       抱歉、我无法在论坛上共享源代码。

    谢谢!

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    请共享最小的代码更改以重现 basic_ble 示例中的问题-无需共享整个源代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已通过电子邮件单独发送了源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    谢谢你。

    我已经完成了对您的代码的初始审阅(但我尚未成功构建和测试它)。

    我已经确定了一种可能会导致您所描述问题的情况-由于您的系统正在运行非常复杂的程序、内核可能无法及时提供某些 UART 回调服务。 因此、您可以在接收到的不是一个、而是两个或三个100字节缓冲区后输入回调。

    为了检查是否发生这种情况、您可以在每次进入 UART 回调时切换引脚。 然后使用逻辑分析仪、您可以记录引脚上的 UART 流量和活动。

    假设出现所述的情况、我建议接受该行为-即检查缓冲区中的字节数;如果有多条 UART 消息、请确保处理所有消息。
    要实际解决该问题、必须提高 UART 处理的优先级-但这实际上会对 BLEStack 产生很多副作用(因此我不建议继续采用该方法)。

    请告诉我您的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

      我已经  通过每次  进入 UART 回调时切换引脚来检查该情形。 然后、使用 DSO、我们在那里测量了信号、我们发现所有 UART 回调的时序都不同。(某些 UART 回调的时间为100ms、当发生错误时、大约为250ms 至350ms。 )。

    我们尝试了禁用   BLEAppUtil_invokeFunction (HandlingFunction、NULL);  在 UART 回调例程中、我们能够按预期看到信号。 (与每100ms GPIO 正在切换一次类似)。

    您是否可以建议使用其他任何方法来处理回调函数以处理数据?  

    谢谢!

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观察结果证实了我提到的情形。

    正如您所注意到的、除非您在软件设计中进行了重大更改、否则您将无法根据需要进行回调。

    然后、我建议的方法是检查在每次回调中传递的缓冲区的长度。 根据长度、您可以评估您拥有的消息数。 然后、您应该能够适应数据处理。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的答复。

    如您所见、除非您在软件设计中进行了重大更改、否则您将无法根据需要进行回拨。

    这些更改必须在应用程序或堆栈端完成。

    我建议的方法是检查每次回调中传递的缓冲区的长度。 根据长度、您可以评估您拥有的消息数。 然后、您应该能够调整数据处理。

    多个通道是否启用了 DMA? 如何使用此工具来配置 DMA 缓冲区大小。  您可以尽可能为我们提供 UART DMA 示例源代码。

    另一个问题是、    在从模块传输多个数据包后、在尝试以 MTU 的大小连续将数据从模块发送到移动设备时 、我们遇到的问题是、状态为  blePending。

    发生此错误后、我们无法与该模块连接或配对、需要重启电源才能恢复。

    Status = SimpleGattProfile_SetParameter (SIMPLEGATTPROFILE_CHAR4、MTU_VALUE 和 uartReadBuffer[SentDataLen]);  

    请帮助我们解决问题。

    谢谢!

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您是否已成功实施我在上一封邮件中提出的建议?

    我建议的方法是检查每次回调中传递的缓冲区的长度。 根据长度、您可以评估您拥有的消息数。 然后、您应该能够调整数据处理。

    要回答您的问题"必须在应用或堆栈端进行更改"、建议的更改必须在应用级别进行。

    对于下面的问题、能否确认您使用的是 SDK 8.10.01.02 -此问题看起来已经在此 SDK 中修复?
    如果是、我建议打开一个专用线程、以便避免主题混合。

    [报价 userid="567374" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1382245/cc2340r5-uart-read-every-100ms-fails/5290544 #5290544"]

    另一个问题是、    在从模块传输多个数据包后、在尝试以 MTU 的大小连续将数据从模块发送到移动设备时 、我们遇到的问题是、状态为  blePending。

    发生此错误后、我们无法与该模块连接或配对、需要重启电源才能恢复。

    Status = SimpleGattProfile_SetParameter (SIMPLEGATTPROFILE_CHAR4、MTU_VALUE 和 uartReadBuffer[SentDataLen]);

    [报价]

    如果您已经在使用 SDK 8.10.01.02,您能指定调用 SimpleGattProfile_SetParameter ()的时间间隔吗? 您使用的连接间隔是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

       通过使用不同的 UART 回调实现、我们已经解决了该问题。

    谢谢!

    Vignesh。