工具与软件:
我的客户发现、当外设侧(CC2642)上的 CSA#2已禁用时、其中央设备(NXP KW45)仍会随 CSA#2发送 CONNECT_IND。
在 BLE 核心规范5.3中、有两个部分 对于 CSA#2而言是矛盾的。 在第6卷第 B 部分第2.3.3.1节中、它指出如果启动器支持 CSA#2、则启动器可以将 ChSel 字段设置为0或1、但广播器不会:

在 第6卷第 B 部分 4.5中、说明当其中一个或两个 PDU 的 ChSel = 0时、应使用 CSA#1:

哪一个是正确的? 外设不支持时、中央设备使用 CSA#2是否合法?
此致、
沭阳县