This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP:启用 SCAN 后、在可用器件部分中没有显示任何器件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1386302/cc2340r5-simplelink-connect-sw-mobile-app-after-enabling-scan-no-device-shown-in-available-devices-section

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我很快就会开始使用 CC2340R5。 我遇到了扫描仪应用程序(1.3.5 )的问题。 我看到人们已经面临同样的问题、但在这些线程中找不到解决方案。

我已经检查了应用程序的权限设置、我觉得一切正常。

器件详细信息:  

Samsung S22、Android 版本14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 作为快速测试、您是否可以尝试卸载并重新安装应用程序? 我要验证此行为是否在安装中持续存在。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    已多次尝试、但无法解决问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 感谢您的观看。 您是否可以使用备用电话? 您是否可以在备用电话上进行测试以查看是否也存在该行为? 这不是解决方案、但将帮助我们检查其是否与您的智能手机隔离、或者是否持续存在于多个设备之间。

    此致、

    1月