请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具与软件:
大家好、团队
我想设置 FreeRTOS 这样的队列的最大长度、 Queue_create 函数没有。
请举个例子。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队
我想设置 FreeRTOS 这样的队列的最大长度、 Queue_create 函数没有。
请举个例子。
您好!
您是否计划使用 TIRTOS (而不是 FreeRTOS)?
TIRTOS 队列只是一个链接列表、它与 FreeRTOS 队列不同、FreeRTOS 队列更多的是可挂起的 IPC (进程间通信)。
TIRTOS 等效于 FreeRTOS 队列、即 TIRTOS 邮箱: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/tirtos7/doxygen/m4/html/Mailbox_8h.html
此操作的源代码可以在 SDK 中找到: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\kernel\tirtos7\packages\ti\sysbios\KNL\Mailbox.c
你可以静态分配邮箱(消息大小、消息数量)、细节请参考 Mailbox_Construct 函数。
谢谢!
Toby