This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:关于生产线上的射频测试项

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1386110/cc2640r2f-about-rf-test-item-at-production-line

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在使用 CC2640R2F、并将进行首次试运行。

他们想知道:

1.在第一次试运行时,他们开始测试 TX 功率、 RSSI、 RF 载波频率偏移和漂移。

  是否建议使用任何其他测试项目?

2. 是否建议测试射频载波频率偏移和漂移(RFPHY/TRM/RM-06 BV)?

   数据表中是否指定了特性?

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述项目1)的 TX 功率和灵敏度测试可以相对轻松地在生产环境中使用频谱分析仪和经过校准的衰减器完成。

    但是、在测量低功耗蓝牙协议规范的温漂和其他方面时、通常建议使用完整的低功耗蓝牙测试仪并对各种参数进行全面测试。 这些测试仪可以提供全面的报告、并在单次测试中评估产品。 至少在测试中、他们通常需要产品中存在一个 UART 端口和一个 HCI 控制器。

    有关蓝牙测试的更多详细信息、请参阅我们的一些参考资料:

    如何认证您的蓝牙产品

    配置直接测试模式(DTM)的低功耗蓝牙器件

    希望这对您有所帮助、

    Rafael