This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:连接监视器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1383178/cc2642r-q1-connection-monitor

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

您好:

由  CC2642开发连接监视器。  

调用函数 RF_postCmd、但 urfiGenericRxCmd.status 为0x1804。一旦遇到此问题、就不能再在恒定功率下恢复、问题是什么?是否有办法可以在不断电再重新启动的情况下恢复?

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    说实话、我从来没有遇到过这样的 CM 问题。您是在自己的电路板上或者在诸如 LaunchPad 的 TI 硬件上运行软件吗? 如果您自己有硬件、是否已确认高频晶体的精度并进行了适当调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在我安排硬件对高速晶体振荡器的频率偏移进行检查、看看是否有办法在不复位的情况下恢复这个问题!  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       。示波器探测点测量、存在寄生参数将导致低电平、计算结果为-9.2ppm μ V

       谢谢!