This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如果使用 ble5stack、是否必须使用 tirtos、我要在演示中使用 FreeRTOS:multi_role

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1384975/cc2642r-whether-tirtos-must-be-used-if-ble5stack-is-used-i-want-use-freertos-in-demo-multi_role

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

工具与软件:

  大家好、团队

  示例: \ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\multi_role。我想仅使用 FreeRTOS、它

 是否有 tirtos。我在那里找到了一些 FreeRTOS 代码。您的演示中的 ble5stack 是否支持 FreeRTOS? 工程配置中只有 tirtos。

如果可以、如何配置它、或者我是否需要手动对其进行移植?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我可以想到2个选项:  

    1.您可以使用其他 LaunchPad/器件、即 CC1354P10_1、该器件也支持 basic_ble.  

    2.可以使用以前的 SDK (6.40)、这些示例可以从 TI-RTOS 迁移到 FreeRTOS。 以下是 如何针对此 SDK 从 TI-RTOS 迁移到 FreeRTOS 的指南:  TI-RTOS 到 FreeRTOS 的迁移指南

    此外、我能否问您需要此应用的目的/原因、以便我能够进一步了解您的要求?  

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、SDK (6.40)是否支持、SDK (7.41)不支持? 我曾尝试移植 FreeRTOS、但发现无法从 tirtos。中剥离 ICall 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SDK 7.41、 除非您将 CC1354P10_1用作具有 FreeRTOS 的选项、否则它不支持您正在使用的器件 FreeRTOS。 但对于使用 CC2642R 的 SDK 6.40、您需要按照上述指南从此 SDK 迁移多角色示例。  

    如果回答了您的问题、请确保将该主题标记为已解决。 这将帮助其他用户找到此对话。 谢谢!

    此致

    Ivan