This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:SysConfig 1.20.0不会生成 USE_RCOSC 定义

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1385621/cc2642r-sysconfig-1-20-0-does-not-generate-use_rcosc-define

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI 团队:

将 SDK 从7.10.2.23迁移到7.41.0.17我们发现了一个问题。

使用 SysConfig 1.20.0将 RCOSC 配置为 LF 时钟源:

USE_RCOSC 未在/syscfg/ti_utils_build_compiler.opt 中定义
在早期版本的 SDK 中、它是在弃用的 syscfg/ti_ble_app_config.opt 中定义的

此致

Tobias Heiß ó n.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    RCOSC 构建配置不再存在。 若要使用 RCOSC、请在工程预定义符号中添加以下定义:  USE_RCOSC

    有关更多详细信息、请参阅用户指南中的 使用新结构移植项目下的内容

    此致、
    Tanguy