This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:ble5stack 与 ble5stack_flash

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2642R, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1385144/cc2674p10-ble5stack-vs-ble5stack_flash

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC2642RCC2652R、CC2652R7

工具与软件:

您好!  

在 SDK 7_40及以上版本中有两个存储库:  ble5stack 和 ble5stack_flash。  

有何区别以及应该使用哪一个(尤其是从较旧的 SDK 版本迁移时)?

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    ble5stack 应用于 ROM 中具有该堆栈一部分的器件(CC2642R、CC2652R、CC2652R7)、

    ble5stack_flash 应在 ROM 中不含任何堆栈部分的器件上使用。

    示例配置为采用正确的堆栈版本-不应对此进行更改、因为这可能会导致意外结果。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:  

    谢谢你

    此致

    Geoffrey