This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 ClockP_Stop ()损坏其他时钟

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1384966/cc2340r5-regarding-clockp_stop-corrupting-other-clocks

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好

我使用 SDK 7_40_00_64向我的系统介绍 ClockP。

另一天,我在新 SDK 8_10_00_55的发行说明中读到 ,退出 ClockP_Stop()可能会破坏其他时钟。

我想进一步了解这一点。

我正在开发的系统有机会执行 ClockP_Stop()多次。 在这种情况下是否会出现此问题?

此致、

Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    此问题已在8.10 SDK 中修复。

    请以8.10 SDK 为基础重新编译您的项目、这样就不会出现问题。

    此修复程序已在 ClockPLPF3_FreeRTOS.c 中引入、因此您可以在8.10和7.40之间比较版本。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您分享这些信息。 我找到了解决办法。

    此致!

    Masaki