This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用户手册中给出的串行引导加载程序命令在引导模式下无响应。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387927/cc2340r5-serial-bootloader-commands-given-in-user-manual-is-not-responding-in-boot-mode

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在使用、

IC:CC2340R5 Launchpad  

示例堆栈:数据流  

IDE:CCS 12.7.1.

您好!

我正在尝试在修改后的数据流示例中实施串行引导加载程序

SYS Config Settings (系统配置设置)屏幕截图:

在启动程序之前、我将 DIO25引脚设置为高电平、以便进入引导模式

用于设置波特率的串行命令响应:

当我进入启动模式时、设置波特率(0x55)的命令响应 ACK (0x00 CC)。 但当我尝试发送用户手册中提供的其他命令时、它们不会响应 NACK 或 ACK。

如何解决这个问题???

等待一个富有成果的反应。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能否提供一个 UART 日志(类似于您随自动错误序列提供的日志)、其中显示命令未得到响应? 如果您可以提供逻辑布线也会很有帮助。 您能否共享您使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    以下内容的 UART 日志为:

    在引导模式下传递的命令是根据参考手册给出的。

    我使用的 SDK 版本是:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshabh:

    您是否了解 ROM 串行引导加载程序的正确数据包结构?

    因此、对于 BLDR_CMD_ping:

    您将需要发送大小(0x03)、校验和(0x20)和命令(0x20)、才能从 CC2340R5接收 ACK。  如果我正确理解了您的接口、那么您当前正在发送的大小为0x20、校验和为0x21、第一个数据/命令字节为0x22。  因此、CCC2340R5 ROM 引导加载程序尚未响应、因为您尚未完成0x20字节的完整数据包大小的发送。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。

    是否有任何 GUI 应用程序可用于在串行引导模式下传递十六进制文件?????

    或者

    如何使用 TI 串行引导加载程序在引导模式下将十六进制文件(代码文件)传递给 CC2340R5???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Linux 串行引导加载程序工具。  我们在参考 TRM 文档的 SBL 一章中提供了图像编程说明。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解如何使用此 Linux 串行引导加载程序工具。 我可以进入启动模式、之后无法传递新的映像文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否浏览过自述文件、以及是否有关于所涉及的部分或设置的任何具体问题?