请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 工具与软件:
大家好!、
CC26416的 SPI 总线的速度是多少? 我在规格中看到它是4M、而时钟频率是48M。 此演示设置为12M。 请帮助确认。
非常感谢!


此致、
Arabella Zhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!、
CC26416的 SPI 总线的速度是多少? 我在规格中看到它是4M、而时钟频率是48M。 此演示设置为12M。 请帮助确认。
非常感谢!


此致、
Arabella Zhang
尊敬的 Arabella,
SSI 系统时钟是 SPI 时钟的来源、但它本身并不暗示48 MHz 比特率能力。 SPICC26X2DMA TI 驱动程序 如下定义了最大位速率:
当 SPI 配置为 SPI 外设时、最大位速率为4MHz。
当 SPI 配置为 SPI 控制器时、最大位速率为12MHz。
控制器 示例使用1 MHz 作为默认值。 控制器模式或外设模式的4 MHz 是可接受和建议的、因为比特率可在 SPI 应用程序代码中配置。 我不确定在哪个演示中设置了12 MHz。
此致、
Ryan