This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:最高结温

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1387910/cc2642r-q1-max-junction-temp

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

你(们)好、  

是否存在 CC2642-Q1的最高结温参数?  

如果超过此值、则芯片可能会损坏。  

我不是问推荐的 TJ = RθJA×P + TA。  、客户询问 Max。  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    这里没有最高结温规格。  我们的数据表仅指定最高环境温度。 原因是 CC 器件产生的额外热量太低、考虑到封装的热阻、结温与环境温度之间的差异约为1度。 通常可以忽略不计。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您的答复。 我是否可以知道 最高环境温度是哪一个?

    我可以看到建议的工作环境温度和最高存储温度。  

    如果具有 TA 最大值、我认为客户可以通过公式计算 TJ 最大值。  

    同意您的 TA 和 TJ 非常接近、因为它是低功耗设备。  

    BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    抱歉、我打算说数据表指定的最高建议工作温度为105°C。 我们建议客户不要超过此温度。 在105°C 以上无法保证数据表中详述的性能。  

    Andrew