This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:除非器件编程后断电、否则看门狗不会重新启动器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1388154/cc2651r3sipa-watchdog-does-not-reboot-device-unless-it-is-powered-off-after-programming

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

我将使用带有 CC2651R3SIPA 的定制电路板。 它具有电池、因此一旦组装、就不会断电。 我注意到、如果我们使用 CJtag 连接更新软件、如果触发看门狗、器件将挂起而不会复位。 如果是、我们从主板取电并重复测试、看门狗运行正常、主板重新启动。 我们的器件在编程之前已完全组装完毕、我们无法轻松对其上电、是否对 MCU 进行编程后可以让其执行硬复位或使看门狗正常工作而不进行下电上电?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    此行为由引导中的暂停机制引起、适用于有效 JTAG 连接期间的任何软系统复位。  请参阅 TRM 类似 E2E 主题的第6.6节。  除了对器件进行下电上电之外的另一种解决方案是在编程后切换 RESET 引脚。

    此致、
    Ryan