This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:最新版本 CCS 中的 Energytrace 错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110ET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1385233/cc2340r5-energy-trace-error-in-latest-version-of-ccs

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110ET

工具与软件:

我尝试通过 CCS 在 CC2340R5上运行 Energy Trace  12.7.1.00001.当我尝试在独立模式下运行时、在加载对话框后什么都不会发生。 我已附加我的配置和错误日志。 重新安装后、我可以使它工作几次、但由于某种原因、它在几次之后停止工作。 错误日志中的某些内容导致 Energy Trace 转换为 crash.e2e.ti.com/.../config.txte2e.ti.com/.../2022.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我看到日志中存在 XDS -260错误、能否验证 XDS 与计算机的连接?

    您还可以检查是否在新的工作区中出现相同的错误吗?

    最后、能否按照 调试指南的低功耗优化一节中所述确认器件已连接?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../xdsdfu.txte2e.ti.com/.../connection.txt

    我附上了 xdsdfu 输出和连接测试结果。 我不确定是否已正确连接器件以进行低功耗连接测试。 当我只使用跳线连接3V3和接地引脚时、CC2340R5似乎没有通电。 这是您让我测试的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:现在为目标供电以进行 LP 优化。 我必须将跳线放置在引脚的底部一行。  e2e.ti.com/.../connection_5F00_jumpers_5F00_only.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试在另一个工作区中运行 Energy Trace。 该功能最初可以运行、但在更改设置并重新启动 CCS 后、它未能运行。 错误日志 attached.e2e.ti.com/.../2816.error_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清、您是使用 LP-XDS110ET 还是另一个 XDS110调试器板?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 XDS110ET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 感谢您的确认。 安装 CCS IDE 后、是否选择了"无线连接"套件? 此外、是否安装了 F3 SDK? 如果是、您可以共享版本吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的第一个问题和版本是  

    SDK F3 8.10.00.63

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 您是否也可以共享您正在使用的操作系统版本? 此外、您在 CCS 中使用的工作区名称是什么、是否包含任何特殊字符或空格?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统版本:Microsoft Windows 11 Pro

    操作系统内部版本: 10.0.22631内部版本22631

    工作区路径名中的唯一特殊字符是"_"、"-"和"."。

    C:\Users\ . \ccs_workspaces\setup_testing_v12-0-7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 作为快速测试、您可以不使用任何""在目录中打开工作区。 或"-"符号? 我以前在 CCS 工作区中看到过特殊字符的一些问题、所以我想排除这个问题。

    您是否可以尝试在以下操作中创建工作区?

    c/ti/workspace

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚完成了测试、但问题仍然存在、但频率更低。 在将 CCS 打开到该工作区后、EnergyTrace 将运行几次、然后再次崩溃。

    我注意到让 Energy Trace 在开始崩溃时启动一个奇怪的技巧。 如果打开"Window"->"Preferences"->"Code Composer Studio"->"Advanced Tools"->"Energy Trace Technology"、点击"Cancel"而不进行任何更改、然后尝试在独立模式下再次运行 Energy Trace、它将正常运行。 我现在已经重复使用了这个技巧、它的运行始终如一、并且我已经能够使用 Energy Trace。 希望这能为您提供更多线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享您的解决方案! 我认为这可能有助于尝试弄清发生了什么。 我将提交一个票证、其中包含 CCS 团队为解决该问题而提供的信息。 我还有一个问题、我想就机票澄清一下。 CC2340R5是在 LP-EM-CC2340R5开发板上吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 谢谢你。 我还需要测试另一个快捷的东西。 您是否可以尝试在以下主题中实施 Rafael 提供的建议(重新安装除外)?

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/908536/ccs-ccstudio-energytrace-stand-alone-mode-doesn-t-launch-energytrace-window-in-my-ccs-version-10-0-0-00010/3357346#3357346

    我想看看这是否会对这里产生影响。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有一种方法可以更改默认探测器。 该选项始终显示为灰色。 使用-clean 选项运行 CCS 后、我无法"中断"Energy Trace、因此可能已经修复了导致崩溃的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 很高兴听到-干净的选项似乎已经清除了这个! 对于这可能造成的不便以及此变通办法可能造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    1月